This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:一节电池跳至4.0V、电池指示灯呈紫色亮起、并停止输出电压;

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQ40Z50-R2, EV2400, BQ40Z50EVM-561, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046197/bq40z50-one-cell-jump-to-4-0v-and-the-battery-light-in-purple-and-stop-outputting-voltage

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他部件:EV2400BQ40Z80

  

 您好:

    我们是一家小型达尔马克公司、您正在使用您的 BMS 芯片:Bq40z50RSMR-R1、现在电池有一些问题;

    电池(100wh)对于电池组为4s2p、 其中一节电池的电压可在闭会期间跳升至4.0V (主要是在充电至满时)、BMS 芯片会检测到电池、然后设置 PF 标志和 COV 标志、 MCU 读取的、MCU 发送命令关闭电池、紫色...亮起

    此处附上了电池 BMS 板的原理图、有人有熟悉的经验?  

    如何解决此问题?

谢谢;

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我们尝试使用 BQ40Z50EVM-561作为 picure1来验证某些问题;我将一个4s2p 电池组连接到它上、电池组加电+/pack -为14.5V;

       我的笔记本电脑上的操作系统是 win10家庭版: 20H2;   

        Battery Management Studio 1.3.101;  

        Battery Management Studio  1.3.101显示 Cell4电压为0V;  不正确;

        我已经测量了 C14、C15、C16、C17上的电压(请参阅随附的 BQ40Z50EVM_561_SCH)、它们都大约为3.3V;  

        这里的问题是什么? 如何解决?

    谢谢;

    1 μ A 2 μ A

    e2e.ti.com/.../4130.BQ40Z50EVM_5F00_561_5F00_SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果您在每个 VCX 输入引脚上测量了电池电压并确认电量监测计上存在电池电压、请检查以确保 DA 配置寄存器已配置为4S 操作。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

        感谢您的回答。

        1): 如何配置 DA 寄存器以进行4S 操作?  如果需要编写 C 代码...?

        2): 是否有... TI.com 上用于 BQ40Z50EVM-561的 srec 是否要下载?  我找不到...

    谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

       我遇到了 EV2400与 Battery Management Studio 之间的连接问题;

       我已经在 E2E 上提交了其他问题、链接如下所示; 您能帮助检查一下吗?  

    谢谢;

    BQ40Z50EVM-561:显示 Battery Management Studio 1.3.101:Cell4电压为0V、-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

         我已经尝试将  DSG 电流阈值设置为13000mA、我将直流负载设置为12A-80ms

                                                                         0.5A-1000ms

         但是、CHG 仍可运行至26V (打开 CHG FET)更长时间(几秒钟)、如下图1所示:

          将 DSG 电流阈值设置为1000mA 时 、如所示为 picure2

         将  DSG 电流阈值设置为100mA 时 、如所示为 picuture3

       

                           1                                                 2.

                          3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1) 1)要将 DA 寄存器设置为4S、请将 CC1、c0设置为1、1。  

    2) 2) EVM 没有特定的 srec。 您可以将任何 BQ40Z50固件版本(R1-R4)加载到 EVM/监测计上。 这些内容可在产品页面上下载。  

    Wyatt 目前在美国休假期间不在办公室、下周将返回。  

    最棒的

    Jessica