主题中讨论的其他器件: TPS62840
您好!
我最近构建了两个新设计、都使用 TPS22916。 当它们工作时、它们非常好、但在两种设计中、这些器件的可靠性都存在可怕的问题。 我看到大约300个器件的样片上出现了35%的故障、因此很明显芯片或 PCB 制造工艺出了问题。
有什么想法、问题可能是什么? 作为4引脚 BGA、这些器件非常精密、因此想知道是否存在与这些器件相关的任何特定制造问题(PCB 组装)? 6引脚 BGA (TPS62840)发生了2-3次故障、但与 TSP22916的故障率不同。 我已经检查了封装、其尺寸与数据表中指定的尺寸相匹配。 除非我能找到问题、否则我将不得不针对未来的电路板发布进行设计、因为这种下降率显然是不可接受的。 我不想这么做、因为微型封装在我的一个非常紧凑的设计中非常有用。
有关如何使这些器件正常工作的任何建议都将非常有帮助。
谢谢、
戈登。