This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:运行时钟

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049425/ucd90320-run-time-clock

器件型号:UCD90320

大家好、  

我对读取 run_time_clock 以及如何使用它有几个问题。  

1.在 bl黑色 框_FAULT_INFO 数据中有一个日期字段。  这被描述为从00:00 01/2000开始的天数、但器件如何知道实际日期是多少?  

2.我们可以在 run_time_clock (write)命令中设置所需的任何信息、对吗?

3.要在 UCD 域中的时间和 Linux 中的时间之间进行转换:将时钟结果转换为几天和几毫秒是否出了问题,请将该值写入 run_time_clock (write)命令?  

4. UCD 如何知道将 blue_box_fault_info (read)命令的 days 字段中的内容?

感谢您的支持、  

Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面我的评论。

    1.故障中的日期文件基于00:00:01/2000、这是芯片中的默认起始时间。 它与 run_time_clock 的基址不同、即0001-01-01 AD 00:00:00.000。 默认情况下、器件会自动计算这两个基极之间的差值。 对于客户、当您从故障日志中读取时间戳时、请将其添加到00:00:01/2000的顶部。  

    2.必须根据正确的时间设置 run_time_clock:例如:2021 10-29-7:35:00000。 您可以参考 https://www.epochconverter.com/seconds-days-since-y0#:~:text=Days%20Since%200001%2D01%2D01,since%20January%201%2C%201%20AD。请注意、run_time_clock 的基本时间为0001-01-01 AD 00:00:00。 此命令发送的值应基于此基址

    3.以上第2项应回答这一问题。

    这已经在#1中进行了解释。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    谢谢你。  

    为了跟进、 我设置 UCD RUN_TIME_CLOCK 的时间与 UCD 在故障日志中放置的时间戳之间有何关系?

    例如、如果实际时间为16:54:53 GMT 11/1/2010、并且我将 UCD RUN_TIME_CLOCK 设置为18932天和60893000毫秒 (因为 Linux epoch 00:00:00.00 01/1970和16:54:53 GMT 11/1/2021之间有18932天和60893000毫秒、因此我可以方便地相对于系统 RTC 的同一 epoch 设置 UCD run_time_clock)、 如果十秒后出现故障、故障日志将作为时间戳报告什么?

    谢谢、  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了使其简单、您可以使用 runt_time_clock 将 UCD 内部时钟设置为本地系统 RTC。 从故障日志中读取的任何内容都是2000-01-01-00:00的偏移时间。 FAULT + 2000-01-00-00:00:00的时间;是检测到故障时的 RTC

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe。

    还有几个问题。  

    根据 PMBus 命令参考、blue_box_fault_info 中的毫秒字段以小端序显示、但 logged_fault_detail 中的毫秒字段以大端序显示。 此外、"故障 ID +天数"字段 按大端序排列。 是这样吗? 我提出的原因是它看起来像 UCD 中的其他多字节无符号整数以小端序出现。

    如果 实际时间为16:54:53 GMT 11/1/2010、并且我将 UCD RUN_TIME_CLOCK 设置为18932天和60893000毫秒 (我希望这样做是因为 Linux epoch 00:00:00.00 01/1970和16:54:53 GMT 11/1/2021之间有18932天和60893000毫秒、对于我来说、相对于与系统 RTC 相同的 epoch 设置 UCD run_time_clock 非常方便)、 如果十秒后出现故障、故障日志将作为时间戳报告什么?  您能否计算此类时间戳字段的值(即毫秒和天)? 或者、我是否可以自己计算此值?

    非常感谢您的帮助!

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    小端字节序或大端字节序实际上无关紧要、主机应按照程序指南来解释信息。  

    如前所述、必须根据  0001-01-01 AD 00:00:00.000设置 RUN_TIME_CLOCK。 您不能基于 Linux epoch tie 19700/01/01进行设置。 如果您转到 GUI Configure->Global Configuration->Run Time Clock,则快速方法是使用 GUI。 您可以将 UCD 时钟与 PC 同步。 您可以在此处看到 GUI 如何在 GUI 中发送 Run_Time_clock 命令。 如上一帖子中所述、从故障日志中读取的任何时间戳都是偏移2000-01-01。 请记住这一点,如果您在10秒后出现故障,则会添加时间10s->10000ms。 您还可以使用 GUI 读取故障、以查看如何  根据故障日志计算时间戳。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    感谢您帮助我更好地了解此器件!  

    另一个问题:  

    在最坏的情况下、UCD90320检测电源轨 UV/OV 故障的最长时间是多少?  

    谢谢、  
    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    无论配置了多少个电压轨、ADC 都会以400us 的间隔对所有32个电压轨进行采样。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yihe!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    只是为了澄清最坏的情况"回应时间"。 在我的情况下、在没有任何配置的延迟或干扰滤波器的情况下、立即关断的最坏情况是什么? 这将是400us、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    400us 是检测故障的时间、它需要额外的开销来处理故障、而且还需要多少个电源轨发生故障。

    我会说大约600us。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    客户正在尝试将运行时钟设置为738124 (0x000b434e)天和2637 (0z00000a4d) msec。

    命令如下所示:

    0xd7  0x08 0x00 0x00 0x0a 0x4d 0x00 0x0B 0x43 0x4e

    但它们正在回读:

    0x08 0x04 0x99 0x09 0xd7 0x00 0x0c 0x24 0x33

    这是不可预料的。 77138391msec 和795699天。

    您是否有人建议运行时钟命令会发生什么情况? 是否有时钟自行设置的配置模式?  


    感谢您的反馈、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     他们是否立即回读?

    我会要求他们检查写入和读取波形?

    这是我的测试:

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe、  

    我将与客户核实。 但是、回读时间超过57、000天、这似乎是可疑的。

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    是的、它们基本上会立即回读; 在写入和读取之间、只是将程序中的数据记录到文件中的消息。 我正在检查他们是否可以获得 I2C 分析仪、但交易似乎合理。  

    我想知道 RUN_TIME_CLK 上是否存在可能会增加额外时间的设置、您是否知道此类设置/配置?

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将配置加载到器件中时、RunTimeCLK GUI 页面的外观是什么、这是正确的吗? 但是、他们没有使用 GUI 加载运行时钟。

    此页面上是否有需要设置的设置、以便在写入时运行时钟时正常工作?

    谢谢、  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    你有一个奇怪的行为,我从来没有见过。 没有针对 GUI 中 RTC 更新的设置或启用。  

    使用哪个版本的 GUI?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    客户未使用 GUI 对器件进行编程、但我使用7.7.3加载了文件。  

    想知道代码中是否有某种方式重复写入时钟?

    谢谢、  

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很难相信。 但您可以轻松地进行测试。 转至 tool->Clear configuration。 GUI 随后将关闭、您可以重新启动 GUI 以查看其工作原理、然后再次下载其代码。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、  

    感谢调试这种奇怪行为的帮助。 "刷新所有参数"是否相同?  

     

    这是否也适合客户? 清除配置、然后重新加载配置?  

    谢谢、  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、GUI 看起来是正确的。  


    谢谢、  
    Delaney