This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:短路相关

Guru**** 2500935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049454/bq76930evm-short-circuit-related

器件型号:BQ76930EVM

尊敬的 TI:

我进行了短路测试、其中发现 DSG MOSFET 保护的传播延迟时间为300uSec、这非常大、而在软件中配置了70usec、但我们仍然得到300uSec 的延迟。

请分享纠正方法?

此外、我还想添加外部电路以实现短路保护、并将在 SRP 和 SRN 处旁路 AFE 芯片。 如果有任何可用的基准、请分享。。。检测到八进制电流后、我希望实现的响应时间大约为1usec。

谢谢

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有任何解决方案?  

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    您是否将 EVM 用于此测试? 如果不使用 EVM、能否提供原理图? 您是否有任何测试的示波器波形图?

    据我所知、我们没有任何外部短路保护。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正在使用定制2电路板解决方案进行控制和供电。

    如果我们使用邮件进行通信、是否可以?

    这将有点难清楚地解释。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    我向您发送了一个朋友请求。 您可以通过 e2e 对我进行 PM 管理。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯  

    我在个人消息中发送了您的消息,请参阅。

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    刚才回答了。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon