This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122问题

Guru**** 2533810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047330/lm5122-lm5122-issue

器件型号:LM5122

您好!

我们将 LM5122用于新设计。 尤其是对于电源部分、5V-24V 输入和24V/0.5A 输出。

该问题与输出上的尖峰有关、尤其是在输入为24V 时。

我们还添加了一个与两个 MOSFET 并联的 R-C 缓冲器(7.5OHM -300pF)。

附加了电气原理图、该电气原理图是根据 Webench 工具进行设计的、我们做了一些小改动、并在输出端放置了两张24V 的图片(交流耦合中的示波器)。

请、您能帮助我们了解这种行为的根源、以及我们如何解决这种问题吗?

感谢您的支持。

此致。

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、


    感谢您评估我们的器件。


    我想您看到的是输出纹波。  您是否关心轻负载效率? 如果您不在乎、建议您对 FPWM 模式进行编程、这将减少此纹波。 当 MODE 引脚电压大于1.2V 时、启用 FPWM 模式。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    我们将尝试将 MODE 引脚设置为 Vcc。 我们将为您提供最新信息。

    谢谢。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    谢谢 Antonio。  我们期待您的好消息。  

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    我们将引脚模式(引脚13)置于 LM5122 (引脚17)的 Vcc 上。 在启动时、我们听到大约1秒的隆隆噪声、然后在输出端、我们测量的是大约9V 而不是24V。

    我们尝试恢复原始连接、以了解它是由于 Vcc 的模式连接还是由于组件损坏。

    你怎么看?

    最恰当的考虑

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    执行测试时的输入电压是多少? MODE 引脚电压不能大于15V、您应该注意输入电压在上电时是否过冲。

    输出纹波测量需要更加小心、否则可能会产生噪声、您可以参阅以下文章中介绍的测试方法。

    e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    输入范围 VIN 为5-24V。 我们已将引脚13 (MODE)连接到 LM5122的引脚17 (VCC)、对吗?

    无论如何、我们可以将引脚13连接到电路板上的+3.3V。

    将引脚13恢复到 GND 输出再次为24V、并出现尖峰、因此我们确信组件未损坏。

    我们还使用了探头的短基准、但尖峰没有变化。

    这些尖峰在为微控制器供电的3.3V (请参阅原理图)上也会传播减少、而编程会失败。

    当 VIN 约为22-24V、VIN 约为 VOUT (旁路模式??)时、尤其会出现此问题。 在5-22V 电压下、尖峰似乎较低、3.3V 是纯净的、因此微控制器的编程是可以的。

    请告诉我。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio,

    将引脚13 (MODE)连接到引脚17 (VCC)的 LM5122应,正常、因为 VCC 为~7.6V。

    您能否将一些 MLCC 与 C5并联以实现升压输出?  MLCC 可以更好地抑制高频噪声。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    当我们将引脚 MODE 连接到 Vcc 时、输出变为9V。 因此、我们将引脚模式恢复为 GND。

    我们已经将10uF//100nF MLCC 并联到 C5、我们发送给您的示波器图片与此配置相关。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    还可以 我不确定此时会发生什么情况。

    您能否测量 LO 驱动开关信号和输出噪声? 检查这是否是开关引起的。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    LO 开关信号(LM5122的引脚16)上也会出现毛刺脉冲。

    这里是脉冲的图片。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    PCB 的布局路径似乎非常大、驱动信号具有较大的压降。

    您能否在器件引脚16 LO 和 MOSFET 栅极之间添加一个分辨率为2 Ω 的并联二极管?

    这将降低导通斜率、应能够降低噪声。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    我们已切断线迹、并使用短线将栅极连接到 LM5122、插入并联的1N4148//2欧姆、但没有改进。

    我们也在另一个 MOSFET 上执行了同样的操作。

    你有另一个想法吗? 我们可以更改漏极和源极之间的缓冲器值、现在我们有7.5Ohm - 300pF 系列。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    该纹波为高频、 我认为陶瓷电容器可以滤除该纹波。

    这与布局有很大关系。 您需要降低 MLCC 布局的 ESL。

    您可以参考 Cout 布局下方的内容。 该输出电容器的布局是否与您的电流电容器布局有很大不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    我们将执行您建议的布局检查。

    我们将为您提供最新信息。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio 

    我们期待您的好消息。

    此外 、,对于 MODE 引脚选项、我建议使用2 RES。 MODE 引脚与 GND 之间的一个连接器,MODE 引脚之间的另一个连接器可 提供超过1.2V 的电压。

    您可以在调试时选择 FPWM 或 DE 模式。

    BR DE传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    这是您参考的器件的布局。

    您是否注意到此布局中存在任何特定的关键问题?

    请记住、我们的板是4层板:

    返回页首          第1层:接地

                 第2层:接地

                 第3层:接地

    底部      第4层:+3.3V

    我们期待收到您的反馈。

    感谢您的支持。

    此致。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    因为我的红色突出显示应该是输出。 我建议在红色突出显示位置添加一些陶瓷电容器。

    我找不到输入电容器。 但输入电容器与输出类似、需要在靠近功率级的位置添加一些陶瓷电容器。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    我们将尝试在您所示的红色突出显示位置 和下面红色圆圈中的输入电容器 C8处添加陶瓷电容器:

    我会告诉你。

    BR

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您的分享。  输入和输出陶瓷电容器尽可能靠近电源开关点。

    BR Dehuan