This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:OPP 电阻器 Excel 设计计算器的负值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047698/ucc28780-negative-value-of-opp-resistor-excel-design-calculator

器件型号:UCC28780

您好、TI 团队、

我正在使用 Excel 设计计算器设计电源。 VIN = 115V;400Hz。 Vout=32V;35W。

我将 OPP 固定为180%。

我的建议 OPP 电阻器的负值(-24115欧姆)是否正常?

提前感谢您。

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MoMo、您好!

    您的 OPP 电阻器值为负值是不正常的,您是否可以附加计算器文件以便我们可以帮助查看它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Copie-de-calculs-CCCB.XLSX

    您好 Jaden、

    已附加计算器文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MoMo、您好!

    我已经查看过您的计算器,您输入的实际电流感应电阻高于建议值,这会导致一个负 OPP 电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!  

    感谢您的回答。

    不过、对于另一个计算器(7W - 30V 输出)、我仍然有一个负 OPP 电阻器、尽管我的电流感应电阻器非常接近推荐的电阻器。

    请查找随附的计算器。

    e2e.ti.com/.../calculs-SIB_5F00_maj_5F00_MF.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mo、

    TI.com 上最新的计算器版本为 SLUC664C,而您使用的是 SLUC664B 版本。 请尝试使用最新版本。

    BTW、不建议为7W 设计选择 ACF。 对于这样的低功耗设计、它不会为您带来太多的好处。 而 您必须花费大量的成本和精力来调试它。

    谢谢。