This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:从 UCD9090A 导入至 UCD9090

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042754/ucd9090-importing-from-ucd9090a-to-ucd9090

器件型号:UCD9090

您好!

我正在尝试确定是否可以将 我们的当前设计从 UCD9090A 降级到 UCD9090 (由于当前组件可用性情况)。 Fusion Digital Power Designer (7.6.1)工具应该能够根据我在以下文章 中看到的内容执行此操作:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029160/ucd9090-further-questions-on-the-difference-of-ucd9090-and-ucd9090a?keyMatch=UCD9090%207%205%201

我尝试按照 https://www.ti.com/lit/an/slva908/slva908.pdf?ts=1633607450240中描述的步骤 将.xml 文件从90A 导入到9090。

当我尝试将文件(UCD9090A .xml 文件)导入到 UCD9090器件中时、我会遇到以下错误:

这是否意味着我们的 UCD9090A 设计使用 UCD9090不支持的功能、或者我是否做了其他事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9090A 是用于替代 UCD9090的产品、最后一个 GUI 不支持向后兼容。

    请使用 Fusion GUI 7.5.1 [公开] 将 UCD9090A 项目导入 UCD9090器件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    我有此相关案例、如果我们 使用7.5.1版、我们根本不应该更改我的项目(.xml)文件? 对吧?

    希望您能立即做出响应。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、无需更改任何内容。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新一下。 我使用7.5.1 GUI 成功地从 UCD9090A 降级到 UCD9090。  在降级期间、"Rails 和 Enable"选项卡中的"Enable (启用)"列中的分配丢失。 "故障关断从站"、"依赖项排序"和"依赖项排序"也是如此。 尽管我以前的所有 UCD9090A 设置 似乎都与 UCD9090完全兼容、但我必须手动执行这些操作。