This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:热关断温度点设计

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048409/tps7a47-q1-thermal-shutdown-temperature-point-design

器件型号:TPS7A47-Q1

大家好、

我的客户 在其汽车项目中使用 TPS7A47-Q1。

他在输入电压为10V /输出电压为9V 500mA 的情况下使用该器件。 负载设计。

现在、他进行了输出接地短路测试、需要确保我们的器件安全包括热性能。

他发现、当 Vout 短接至 GND 时、我们的 TPS7A47-Q1将进入重启周期、我认为自热保护以来就是这样。
但在开/关期间、测量温度。 在 IC 外壳上大约是130C 时,它超出了 Tj 推荐范围,这种情况将有风险吗?

客户想知道我们的 Tj 推荐范围高达125C、但为什么我们将热保护点设置为150~ 170C?

由于即使在 Tj 170C 的温度下保护 IC 的温度已经超过125C,它可能已经对 IC 产生了不良影响?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

            对于该器件、建议的最高工作温度为145˚C (而非125˚C)。 关断和复位之间存在~20˚C 的迟滞是一种很好的约定、可防止错误关断。 为了确保器件的长期可靠性、最好在-40˚C 和145˚C 的结温范围内运行器件 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srikanth、

    很抱歉、我 在这里出错了、我的客户使用-Q1级解决  方案、-Q1最高建议工作温度为145˚C (不是125˚C)。
    现在、他可以接受在 Q1中、热保护点为150~170C。

    但是、如果在非 Q1器件中、他们仍然想知道 Tj 推荐范围为何高达125C、但为什么我们将热保护点设置为150~ 170C?

    谢谢!  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

            125ºC 150ºC 的裕度为25ºC μ V (最大建议 TJ:与热关断温度:Δ T)、以确保器件在高环境/结温下运行时不会经常进入热关断状态。 对于为该器件提供此特定裕度(25ºC)的原因、没有其他具体原因。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Srikanth。