This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:有关 LM5146 CC 电路的请求

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5117, LMV431, LM25085, INA180, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044819/lm5146-request-about-cc-circuit-of-lm5146

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5117LMV431LM25085INA180LM5145

你(们)好

我的客户将 cc/cv 电路作为 snva829文档中 Finger1的电路。
(降压 IC:lm5146)

https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf?ts=1634188748088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

如果您给了我您的电子邮件地址,我将发送整个 SCH。 我 的客户要求安全。



我的客户 希望满足以下条件。 是否有可能实现此电路?
我说不、但客户需要详细解释。 请告诉我您是否可以实现以下内容。

条件-
负载:通用电子负载
将输出负载从0A 升高。
当输出负载上升时、将保持设置电压14V。(CV)
当输出电流超过设定的电流14A 时、电流被保持在14A 并且输出电压被降低。(CC)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这是传统的 CC/CV 操作、也称为砖墙电流限制。

    请使用 LM5146快速入门计算器检查14A 设计的组件值。 将正常电流限值设置为高于该限值、如20A、以便 CC 电路始终首先接合。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果65V 的输入额定值足够了、您可以考虑 LM5117、它具有可简化 CC/CV 实现的 CM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、LM5117无法使用、因为输入电压高达100V。

    其他问题

    与 SCH 一样、是否可以在 LM5146的 FB 引脚上设置 CV 并添加 CC 电路?

    然而、当 FB 的 R6和 R7被连接时、计算出的电流值不会出现。

    即使 LM5146的电流限制为20A 或更高、砖墙式电流限制也不起作用。

    您能查看 SCH 吗?

    我将根据客户的要求亲自发送 SCH。

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以像使用 FB 引脚的普通稳压器设计一样设置 CV 操作、然后添加在特定电平下使用的外设 CC 电路。

    我将看一下原理图。 我将通过 e2e 上的朋友发送我的电子邮件。 在 matime 中、请填写并发送用于此 CV 电路的 LM514快速入门计算器。 输入陶瓷输出电容器的降额电压值(带电压)、并使用文件中建议的补偿值。 具体而言、检查上部 FB 电阻器上的 RC 引线网络。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我以私人消息发送文件、但没有答案。
    请检查一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 我将通过聊天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    设计电路板的 CC 操作似乎已经完成。

    参考文档 snva829中的 P.2、cc 电流计算为14.27A、并设计为可接受电流。

    但是、电压从超过3A 下降。

    与此相关的波形如下。

    根据计算得出的电流(14.27A)、没有运行 CC 的原因是什么?

    此外、请查看我之前请求的电路。

     

    波形-

    CH1 (黄色):TR (Q7)基极电压

    CH2 (蓝色):TR (Q7)发射极电压

    CH3 (红色):输出电流

    CH4 (绿色):输出电压

    Math1 (橙色):TR (Q7)基极发射极电压

      

     <Output Current 5A)

     <Output Current 10A)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议首先在 CV 模式下验证电路、然后添加 CC 电路。 如果 CC 电路以3A 的电流拉至 FB、您可以检查电路节点以分析电路行为。

    以下是适用的表达式(来自应用手册 SNVA829中的公式1):

    其中 RFB 是上部和下部 FB 电阻器的并联组合。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    '其中 RFB 是上部和下部 FB 电阻器的并联组合。'

    这是否意味着 RFB 适合并联组合? RFB 是以下电阻、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RFB 代表该原理图中的等效 FB 电阻。 使用并联电阻值计算 CC 模式设定点。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    但是、客户还没有所需的 CC 性能。

    调试以实现所需的砖墙电流限制14A 有何好处?

    如果它有助于解决问题、我将向您发送一个波形。 您需要哪种波形?

    正如我们所说的、它不起作用、因此我请求帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路是否在特定 CC 电流电平下正常工作? 如果是、只需根据需要调整设定点。

    以下是一些步骤:

    1. 断开 CC 电路(例如、提起 NPN 晶体管)、并验证电路在 CV 模式下的运行电流高达~20A (电流限制设定点必须设置在 CC 设定点以上)。
    2. 从 CC 电路上断开到 IC FB 引脚的连接、并将相同的戴维南反馈电阻连接到 GND。 然后检查 CC 电路是否以正确的输出电流接合。
    3. 最后、将 CC 电路连接到 CV 电路、并验证它们是否按预期正常运行。 请注意、为了最大限度地降低噪声、FB 走线应尽可能短、这一点很重要。 下部 FB 电阻器应位于 FB 和 AGND 引脚。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我像导游一样参加了测试、但测试进展不好。

    CC 电路如何工作?(CC 电流:14A)
    在电流状态下、当电流逐渐上升并达到计算得出的14A 时、VFB 电压缓慢上升至0.8V。

    例如) VFB=0V/0.1V/0.2V...0.8V

    对吗?

    如果 VFB 缓慢上升、它会影响到达 CC 电流之前的级 FB、因此 CV 不会保持高达14A、并且电压从一开始就缓慢下降。

    如果 TR (Q7)在达到14A 并达到14A 前闭合、是否不应通过打开 TR 并影响 FB 来将其更改为 CC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在应用手册 SNVA829中建议的电路中、从 VOUT 到 FB 的齐纳二极管设置 CV 设定值。 CC 电路根据此处的等式1使用:

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、CV 是使用齐纳二极管进行设置和测试的。

    但是、输出电压开始从大约2A 下降。 (设置 cc 电流14A)

    我认为电路的操作是错误的。 像下面这样移动是否正确?

    ----------------------------------------------------------------


    CC 电路如何工作?(CC 电流:14A)
    在电流状态下、当电流逐渐上升并达到计算得出的14A 时、VFB 电压缓慢上升至0.8V。

    例如) VFB=0V/0.1V/0.2V...0.8V

    对吗?

    如果 VFB 缓慢上升、它会影响到达 CC 电流之前的级 FB、因此 CV 不会保持高达14A、并且电压从一开始就缓慢下降。

    如果 TR (Q7)在达到14A 并达到14A 前闭合、是否不应通过打开 TR 并影响 FB 来将其更改为 CC?

    ----------------------------------------------------------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    回顾该应用手册后、提到的第一个电路实际上用于为电池或超级电容器充电、其中电流在电压增加时限制在特定值(最后齐纳二极管会钳制电压并降低电流)。 这显然不是您需要的"CC/CV"行为。 您需要一个具有基准的电路、该基准会在分流器上达到特定电压时将电流注入 FB 以降低 VOUT。 我将检查我们是否有这方面的东西。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf

    但是、LM25085控制器有所不同、因为它具有用于电流限制的 ISENS 引脚、不会启用断续模式。 对于 LM5146、我们需要向 FB 注入电流、以便在达到适当的 IOUT 时降低 VOUT。 因此、请将 LMV431配置为在 FB 上进行上拉。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面的电路连接到 LM5146的 FB。
    但它不起作用。
    这是正确的方式吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "因此、请将 LMV431配置为在 FB 上进行上拉。"

    如何配置它? 您能向我们展示这张图片吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只需在'431的阴极上放置一个电阻器、然后通过串联二极管连接到 FB (以便 CC 电路不会通过加载 FB 来干扰 CV 环路)。

    另请注意、您可以使用 INA180放大分流电压并将其参考 GND。 而在'431中、另一种实现方案可能是一个带有运算放大器的基准、用于将电流直接拉入 FB 并避免串联二极管(我们尚未对此进行检查、但我将对此进行检查)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我是测试上述内容的工程师。

    首先、即使电路配置如上所示、CC 电路也不工作。

    我想问你两个问题。

    1.是否有任何方法使用 i-limit?

    2.是否有任何方法像下面的折返波形之一一样输出?

    请回答我的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    从应用手册 SNVA829中获取的原始电路用于电池充电、其中 CC 随着电池电压的增加而保持不变。 然后齐纳二极管接合以钳制电压。 因此、它实际上首先是 CC、然后是 CV。

    此处的要求不同、因为它需要砖墙电流限制、即 CV 优先、然后 CC。 无法使用 ILIM 引脚、因为如果电流限制中有128个连续时钟周期、控制器将进入断续模式。 因此、当达到所需的电流限值时、外部电流限制电路必须操纵 FB 来降低 VOUT。 我们通常使用 LM5117控制器实现此功能、因为它具有 CM 引脚。 这是我第一次见到具有此要求的 LM5146。 上述电路在仿真中工作、但我们尚未在工作台上对其进行测试。 如果需要、我可以共享 SIMPLIS 模型。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    如果是、我能否分享用于审核的 simplis 模型?

    塔恩克你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    这是文件、请根据需要进行编辑。

    此致、

    Tim

    e2e.ti.com/.../VMC-brickwall-OCP-r2.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于仿真电路等配置、输出电流不是固定的、但电压会下降。 感谢您的关心。

    我有另一个问题。 目前、我们正在审查 IC 加热问题。

    我根据数据表捕获配置了 VCC。 当无负载时、达到设定电压时会有延时时间。

    通过二极管施加到 VCC 的电压约为13.8V。 您能否确认出现延时的原因?

    请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    您能否确认延时发生的位置-如果可能、请发送波形。 如果 VOUT 驱动 VCC、则 VCC 应在 Vout 超过7.5V (标称 VCC 电平)加上二极管压降后立即上升。

    请注意、13.8V 在 VCC 上真的很高、接近14V 最大值 考虑串联一个额外的二极管来降低电压。 这还将减少 FET 栅极驱动损耗。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将捕获波形并回复您。
    正确的 VCC 输入电压是多少?

    我还有一个问题。 是否有任何其他方法可以降低 IC 和 FET 侧的热量? 请建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出为14V,请使用两个串联的标准二极管(不是肖特基二极管),在负载瞬态期间,在 VCC 时为您提供~12.6V 的电压,并留有一定的裕度等

    在散热方面、主要取决于 FET 和电感器选择以及 PCB 布局。 了解一下 LM5145 5V/20A EVM。 此外、发送一个完整的快速入门计算器、以便我们可以查看损耗。

    此致、

    Tim