This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:Vref=0.600V 时的偏差范围

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048652/tps51100-deviation-range-when-vref-0-600v

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS51116

大家好、  

通过此 e2e 线程、TPS51100能够用于 DDR4应用、因此客户希望将其用于 DDR4。  

客户希望了解 Vref=0.600V 时的容差、这意味着偏差范围为0.6V。  

您可以帮助解决此问题吗?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    从技术角度而言、由于此器件(2004)早于 DDR4标准(2005年、2014年发布)、因此数据表中未提供 DDR4电压容差。

    我倾向于相信0.6V 的规格与0.75V 的规格相似;我可以在工作台上确认这一点、并在明天下午返回给您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、  

    谢谢你。 您说的  是、Vvttref=0.6V 时、您可以在数据表中获得图12所示的图形吗?  

    如果是、请期待更新。  

    谢谢。

    此致、
    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    对于 VTTREF = 0.6V、在图12给出的范围内、我看到以下情况:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、  

    感谢你的帮助。  

    我们了解 到 TPS51100也可以支持 DDR4。  

    客户询问我们是否计划在数据表中添加"TPS51100支持 DDR4"等内容?

    如果数据表中未提及此问题、客户仍有问题。  

    我们可以看到 TPS51116数据表、该数据表与 TPS51100在发布年份(2004)相同 、表示它支持 DDR4。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    很好的发现 让我向我的经理介绍一下、看看我们是否可以将此更改添加到数据表中。

    谢谢、

    Kadeem