This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:与 WDI 相关

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049315/tps3813-q1-wdi-related

器件型号:TPS3813-Q1

您好专家、

我的客户在测试过程中遇到问题。 如下所示。  

窗口和边界时间配置:WDT 和 WDR 接地短路

问题:  

您可以看到下图。 它们将 TP 设置为~100ms、如果 TW=400us 和1ms、则有两种不同的现象。 当 TW=400us 时、它将在250ms 的周期内出现复位信号、似乎是3813触发看门狗超时。 当 TW=1ms 时、不会触发超时、不会产生复位信号。  

根据我的理解、3813只承认上升沿、不判断高水平时间。 那么、如果只是更改高电平时间、为什么会有不同的现象?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我将深入了解这一点、下周再见。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    这 可能需要等到下周结束、因为我正在采购这些器件、所以我可以在工作台上查看这一点。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    谢谢! 如果有任何更新、请发布我。  

    此致、

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我刚刚加入了 EVM、本周将在实验室中对此进行探讨。  
    根据我的理解、您知道这种情况是否有示波器照片?
    如果有、WDI 和 WDO 信号的波形将非常具有信息性。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您在这方面的努力!

    我已经要求客户发送波形、但看到这种现象时、他们没有保存波形。 我会在得到反馈时向您提供反馈。  

    现象是、

    WDI PWM 的周期为100ms、高电平时间为1ms。 不会触发复位引脚。

    但当 WDI PWM 周期为100ms 时、高电平时间更改为4000us。 将触发复位引脚。

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    没问题。 感谢您要求客户发送波形。

    我想在您的第一篇帖子中向您澄清一点、您说 TW 为400us、但现在您说当触发 RESET 引脚时、TW 为4000us。 我只是想确保我知道它是哪一个。

    我提出这一要求的原因是、我收到了 EVM、并且测试了两种情况(400us 和1ms)、这两种情况中的任何一种都不是触发 RESET 引脚。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    很抱歉、我输入了错误。 它是400us。 感谢您分享测试结果。 此外、您能否将波形发送给我? 以便我可以向客户反馈并询问波形。  
    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    以下是客户反馈的波形。

    绿色表示 WDI、紫色表示复位

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Eden Wen