This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:总 OUTA+LOADA 和 OUTB+LOADB 电容。 值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048349/tpsm831d31-total-outa-loada-and-outb-loadb-cap-value

器件型号:TPSM831D31

您好、先生、

VoutA+LOAD A (0.6V~1.3V、120A)的最大总电容值是多少?

 VoutB+LOAD B 的最大总电容值是多少(0.35V~1.3V、40A)?

恐怕总电容太大、无法损坏 TPSM831D31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如规格所示、输出轨的典型电容值取决于是否使用陶瓷电容器。 我们有一个最小规格来保证这个模块的稳定性和性能、但是没有一个最大规格。 如果输出电容超过典型规格值、则不会有损坏器件的风险。  系统要求 可能会指导您是否需要比推荐的典型值更大的电容。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    如果没有负载 B 并保留 Vout B 以连接到香蕉插头、我是否可以将 FB_B0走线连接到香蕉插头、将100uF 靠近香蕉插头、并将 FB_B1走线连接到香蕉插头附近的 GND 点?

    软件将禁用输出电压 B ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我看不到这方面的任何问题。 如果不需要、操作寄存器可以禁用通道 B。

    谢谢、

    纳斯塔莎