Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
我正在尝试使用 UCC28019设计 PFC 电路(370V、1kW)。 为此、已制作了原型单层电路板、并根据设计手册 SLUC069进行了计算。 最初、将几个60W 灯泡(并联)与电路板的输入串联、并观察到输出。 主电源为240V 电源。 NTC 热敏电阻加热程度相当高、输入灯泡会发光(缓慢闪烁)。
然后、我们尝试通过不带串联灯泡的自动变压器为其提供可变输入、这最终会使热敏电阻和 MOSFET 熔断(所有引线都很短)。 我们再次重复此过程、但现在会监控栅极波形、并发现一旦输入超过 VIN 使能阈值电平、栅极 PWM 几乎接近100%、在我们的情况下、阈值电压大约为85V。 在达到该电平之前、栅极为低电平。
我们还尝试了移除 MOSFET 并更换 IC、然后使用不同的输入操作它、我们发现在某些引脚电压下会发生与上述情况相同的情况
VCOMP = 7.55V、VSEN = 1.57V、VINS = 2.08V、Isen = 0、VCC = 11.85V、ICOMP = 1V。
注意:60W 白炽灯泡已用作负载。 浅蓝色的组件值是电路中使用的组件值。
如果有人能够澄清这些错误并为其提供解决方案、我们将不胜感激。 原理图的 PDF 和 PNG 文件已上传、如果需要其他详细信息、请告知我。