This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:Tcase 建议额定值?

Guru**** 2651365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048124/tps53314-tcase-recommended-rating

器件型号:TPS53314

大家好、

我的客户正在进行 热评估、  

我们知道我们已经在 数据表中显示了 Tj 建议的125C 额定值,但是 Tcase 建议的额定值如何?  

我们可否提供这方面的资料,或就这项质询作出一般性答覆?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IC 中耗散零功率时、最大外壳温度为125C。  

    TJ = TC + PsiJT* Pdiss

    更多详细信息、请参阅第8页和第12页  

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf#page=8

    功耗将取决于输入电压、输出电压、负载电流和开关频率

    电路板结构和气流可改善 PsiJT 阻抗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    Kai