您好!
我计划使用下面的电路、利用两个 LM66100将电源从3.7V 电池电源(标记为 VBAT)切换为5V USB 电源(标记为 Vbus)。
目的是从 VBAT 源为负载供电、直到 VBus 电源连接、VBus 电源随后接管为负载供电的任务(也通过下面未显示的不同电路单独为电池充电)。 我正在尝试确定在两个 LM66100之间连接 CE#引脚的最佳方法、以便在 VBus 源不存在时最大限度地减少电池消耗(例如随机上拉/下拉电阻器负载)。
我的问题是、是否可以使用上拉电阻器将 USB LM66100 (U1)的 CE#连接到中的 VBAT 电源、将电池 LM66100 (U2)的 CE#连接到 U1的 ST 输出。
这种方法是否为 VBAT 电源上的 VBus 电源提供了初级权?
这种方法是否会导致仅连接电池的无效初始状态、U2上的 CE#悬空?
我还在电池中加入了一个 P-MOSFET、用于反向电流保护、 因为我假设我无法在该特定设计中为 RCP 和电源开关配置 LM66100。

非常感谢