This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:SPICE 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046104/ucc256404-spice-model

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25600UCC256403

尊敬的专家:

UCC256404是否有 SPICE 模型? 我在产品页面下看到一个 simplis 模型、但当我尝试运行该文件时、它不会编译。 我还可以从何处下载包含 UCC256404的 simplis 库?  

谢谢、

Jassimran Sokhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jassimran、

    我们没有用于 UCC256404的任何 Spice 模型。 我们只有适用于此系列器件的 simplis 模型。 下载 simplis 模型( https://www.ti.com/lit/zip/slum684 )后,运行 UCC25640x 仿真测试台文件,如下所示。

    您无需下载任何其他库。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    是的、我已经尝试运行该仿真文件、但不起作用。  这是我在 simplis 中得到的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sokhi、

    您需要具有完整版本的 Simplis 才能运行此模型。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要将控制器复制到新原理图并自行构建、这是否可行、或者我仍需要完整版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sokhi、

    我相信您正在使用 Simplis 元素。 如果是这种情况、Simplis 元素不支持加密模型。 因此、即使您只复制控制器、它也不起作用。

    SIMetrix/SIMPLIS Elements | SIMPLIS (simplistechnologies.com)

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同样具有 SPICE 模型的 LLC 控制器、您有什么建议吗? 目前、我使用的是 UCC25600、但我正在寻找一个不带栅极驱动变压器的控制器、以简化 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sokhi、

    除了 UCC25600、所有其他 TI LLC 控制器都没有任何 SPICE 模型。 您可以向 Simplis 申请完整版30天、并 运行 TI LLC 控制器的 simplis 模型。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道 UCC246404能够处理的最低输入电压是多少。 我希望设计具有12V 输入电压和6V 输出的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sokhi、

    首先、对于 UCC256404高压启动、 您需要在 HV 引脚处至少具有40V 电压。 此外、在 HS 引脚上、对于 ZVS 开关、您需要具有0.1V/ns 的压摆率。  

    考虑到这些要点、对于如此低的输入和输出电压、我建议使用反激式转换器。

    以下是具有 您所需输入/输出电压电平的参考设计: TI 参考设计库

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    目前、我正在为电动汽车研发模块化多级转换器。 我的主要目标是利用 LLC 拓扑从12V 直流电池获取输入并输出6V 和4A。 您对如何设计此控制器以及我可以使用什么控制器有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想在此应用中使用 LLC 拓扑、可以使用 UCC256403而不是 UCC256404。 它没有 HV 启动功能、而是需要在 VCC 处提供固定偏置电压。

    您可以使用设计计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc675)来设计您的电路。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的所有帮助。 如果我卡住、我将创建一个新的线程。  

    最棒的

    Jassimran Sokhi