This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:负输出不工作

Guru**** 2766635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046503/lm5116-negative-output-not-working

器件型号:LM5116

请查看原理图、如果您发现任何问题、请告知我。  我尝试使用工作台来设计此电路、但我得到的输出为0.6V。 不需要-15V 电压。  谢谢! Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    请检查这些项目。  

    • SERVO_ENABLE_5V 信号应在 EN 引脚和 AGND 引脚之间为5V、而不是在 EN 引脚和 VOUT 引脚之间
    • 请检查是否触发了断续模式保护。 请检查 UVLO 引脚电压
    • 许多电容器的极性是错误的、但我想它们都是陶瓷电容器、因此没有问题。
    • 我无法清楚地读取 R224值。 如果 R223为118k、则应为10.4k。

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回复。 当我检查 UVLO 电压时、我看到它非常接近1.2V 阈值。 知道我们将分压器设计为更高的电压后、我开始检查事情。  事实证明、分压器的一侧应具有+24V 电压、另一侧应具有-15V 电压、以产生高于1.2V 的 UVLO 电压、 因为当电路板加电时、我们的分压器不能正常工作、并导致芯片进入待机状态。  我已经调整了电阻器值并让芯片工作。  感谢您的快速回答!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)