你好!
我有一个 LM5088-2、用于将+15V 的输入电压转换为-12V 的输出。 我使用 Webench 获得了初始设计、如下所示。

实际实现略有不同、原理图如下所示

我已将引导电容器和慢速启动增加到100nF。 我可以在 Vcc 引脚上测量大约7.4V 的电压。 然而、输出电压大约为0V 且 Vin=15V。
我注意到负输出和输入电压之间的 C=10uF 非常大、但在 Webench 中只有680nF。 但我认为这不是问题。
有什么想法吗? 问题是什么以及如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我有一个 LM5088-2、用于将+15V 的输入电压转换为-12V 的输出。 我使用 Webench 获得了初始设计、如下所示。

实际实现略有不同、原理图如下所示

我已将引导电容器和慢速启动增加到100nF。 我可以在 Vcc 引脚上测量大约7.4V 的电压。 然而、输出电压大约为0V 且 Vin=15V。
我注意到负输出和输入电压之间的 C=10uF 非常大、但在 Webench 中只有680nF。 但我认为这不是问题。
有什么想法吗? 问题是什么以及如何解决?
我向 LM5088-2的引脚1、2以及 Q702的漏极和 C740的一侧 C738施加+15V 电压、如原理图所示。
-12V 是名为"ISO_12VN"的节点、它连接到 LM5088的 GND 和 EP 以及连接到底部的其他组件。
还将 C740从10uF 更改为470nF、但没有变化。
在 ISO_12VN 和 ISO_GND 之间添加了一个二极管、以避免 ISO_12VN 在开通期间变为正、但没有变化。
我有一个15V 至12V 的正稳压器、具有相同的 IC、该 IC 工作良好。
除了这个负稳压器之外、我还有一个具有相似配置的稳压器、LM5088-2配置为具有更高的电流~3A、并且该稳压器也不会启动。 另一个观察结果是、当我关闭电源几秒钟后、它会变得非常热。
对于我的原理图中所示的低电流版本、我可以看到 Q702栅极和 LM5088 SW 节点(引脚13)上有脉冲波形、但是输出电压仅约为-0.2V。
下面显示了我基于此设计的 webench 设计。

在下图中、两个直流/直流转换器的输出电压应为-12V、输入电压为+15V。
由于某种原因、它们都不起作用。

此致
Joakim
您好!
很抱歉 R708和 R711已连接、当我为帖子清除了一些原理图时、线路被意外移除。
您所绘制的实际上与原理图中的相同、您可能会对右下角的去耦有点困惑、但它是正确的、请参阅颜色编码的连接。
可能由于打开输入和输出之间的电容器而损坏 IC、C722/C740会在短时间内强制负输出为正、请参阅 SNVA856A。 我添加了这个钳位二极管、但没有变化、但是 IC 可能已经被破坏了?
通过查看数据表、我超出了 EN 引脚14V 的最大额定值。
更详细地分析数据表限制、我发现也可能违反一些其他限制。
例如、在输出节点处于 ISO_GND 上之前、当突然加电时、LM5088 GND 正尝试增加到 VIN (15V)、因为输入到输出 C 的短路或多或少。 然后整流器二极管开始导通、在本例中、二极管上的压降约为0.6V (来自数据表 SL310A)、因此 LM5088的 OUT 节点至 GND 节点约为-0.6V、大于数据表中允许的-0.3V。
我认为需要在负输出和 GND 之间使用具有低压降的快速二极管来保护 LM5088? 如果是、也应将其添加到 Webench 建议的电路中。


此致
Joakim