This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:配置为反相降压/升压转换器不工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045543/lm5088-configured-as-an-inverting-buck-boost-not-working

器件型号:LM5088

你好!

我有一个 LM5088-2、用于将+15V 的输入电压转换为-12V 的输出。 我使用 Webench 获得了初始设计、如下所示。

实际实现略有不同、原理图如下所示

我已将引导电容器和慢速启动增加到100nF。 我可以在 Vcc 引脚上测量大约7.4V 的电压。 然而、输出电压大约为0V 且 Vin=15V。

我注意到负输出和输入电压之间的 C=10uF 非常大、但在 Webench 中只有680nF。 但我认为这不是问题。

有什么想法吗? 问题是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joakim  

    请问您应用15V 输入电压的两个节点名称,以及监控负12V 输出电压的另外两个节点名称。  

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 LM5088-2的引脚1、2以及 Q702的漏极和 C740的一侧 C738施加+15V 电压、如原理图所示。

    -12V 是名为"ISO_12VN"的节点、它连接到 LM5088的 GND 和 EP 以及连接到底部的其他组件。

    还将 C740从10uF 更改为470nF、但没有变化。

    在 ISO_12VN 和 ISO_GND 之间添加了一个二极管、以避免 ISO_12VN 在开通期间变为正、但没有变化。

    我有一个15V 至12V 的正稳压器、具有相同的 IC、该 IC 工作良好。

    除了这个负稳压器之外、我还有一个具有相似配置的稳压器、LM5088-2配置为具有更高的电流~3A、并且该稳压器也不会启动。 另一个观察结果是、当我关闭电源几秒钟后、它会变得非常热。

    对于我的原理图中所示的低电流版本、我可以看到 Q702栅极和 LM5088 SW 节点(引脚13)上有脉冲波形、但是输出电压仅约为-0.2V。

    下面显示了我基于此设计的 webench 设计。

    在下图中、两个直流/直流转换器的输出电压应为-12V、输入电压为+15V。

    由于某种原因、它们都不起作用。

    此致

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joakim  

    我在您的描述中看到了一些错误的连接。 请参阅下图并仔细检查输入输出连接。   

    此外、如果器件在未进行任何切换的情况下处于高温状态、则可能会损坏器件。 请更换。  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 R708和 R711已连接、当我为帖子清除了一些原理图时、线路被意外移除。

    您所绘制的实际上与原理图中的相同、您可能会对右下角的去耦有点困惑、但它是正确的、请参阅颜色编码的连接。

    可能由于打开输入和输出之间的电容器而损坏 IC、C722/C740会在短时间内强制负输出为正、请参阅 SNVA856A。 我添加了这个钳位二极管、但没有变化、但是 IC 可能已经被破坏了?

    通过查看数据表、我超出了 EN 引脚14V 的最大额定值。

    更详细地分析数据表限制、我发现也可能违反一些其他限制。

    例如、在输出节点处于 ISO_GND 上之前、当突然加电时、LM5088 GND 正尝试增加到 VIN (15V)、因为输入到输出 C 的短路或多或少。 然后整流器二极管开始导通、在本例中、二极管上的压降约为0.6V (来自数据表 SL310A)、因此 LM5088的 OUT 节点至 GND 节点约为-0.6V、大于数据表中允许的-0.3V。

    我认为需要在负输出和 GND 之间使用具有低压降的快速二极管来保护 LM5088? 如果是、也应将其添加到 Webench 建议的电路中。

    此致

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joakim

    请假设您有降压转换器(非反相降压/升压转换 器),并对输入(VIN 和 VOUT_N 之间)施加正27V (17V+15V=27V),然后检查输出端是否可以看到正12V。 请记住、降压拓扑转换 器的电路连接与反相降压/升压转换器的电路连接完全相同。  

    - Eric Lee (应用工程)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    遗憾的是、由于系统中连接了其他电路、目前无法实现这一点。

    我将首先尝试解决我上一篇文章中提到的问题、看看会发生什么情况。

    此致

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是使能信号 EN 在绝对最大额定值之外工作。 只需提起引脚2即可使 EN 悬空、即可解决问题并启动两个负电源。

    但是、该电路不稳定。 如果我在 FB 引脚上进行探头、输出会从-12V 变为-1.7V、因此这里的内容非常敏感。

    此致

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joakim
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。
    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)