This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:软件包丢失

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048072/tps2384-missing-software-package

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS23881

您好!

我正竭力寻找 TPS2384数据表中引用的 MSP430软件包。

此致

Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、很遗憾、对于这款旧得多的器件、我们没有可用的软件。 很抱歉给您带来不便。 我们建议您使用 TPS23861进行设计、我们的新4端口 PSE 在其产品页面中提供了 MSP430参考代码。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/product/TPS23861#software-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    但您必须更正您的数据表。 即使器件已旧、也有理由使用此器件。  软件包必须每次都存在。 为什么没有其他地方可以下载?

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrice、是的、我们需要更新数据表、感谢您的反馈! 由于此器件已使用约17年、因此使用此器件进行设计的客户通常拥有来自以前使用/现有项目的自定义软件、或者将以自主模式运行此器件。 较新的项目通常使用我们符合最新 PoE 标准的最新器件、如 TPS23861或 TPS23881/882B1。  

    我仍然强烈建议使用861/881/882B1器件、因为这些器件已用于许多项目和成熟的 PoE 兼容设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    TI 详细介绍了您提供给我的文档。 不幸的是、我并不是很喜欢它。 固件的描述使我对该过程应该是怎样的有一定的了解。 但是、由于您提供给我的固件仅以二进制形式提供、并且我们的 MSP 必须不仅仅以 POE 控制器运行、因此遗憾的是、这些二进制固件不能为我提供帮助。 我需要源代码。
    在"MSP 低功耗微控制器"论坛的另一个主题中、我看到一位用户询问如何将项目从 IAR 切换到 CSS。 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/360340/converting-tps2384-poe-firmware-version-2-4-iar-to-ccs)

    因此、sucre 代码必须存在于某个位置。 不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabrice、  

     没有软件、您不会在自主模式下使用 TPS23861有没有原因吗? 它成本更低、更新、性能更高、您无需编写代码。 我们强烈推荐上述帖子中提到的新器件之一。  

    但是、如果您需要参考代码、我建议您在产品页面 https://www.ti.com/product/TPS23861#software-development 上查看 TPS23861 MSP430参考代码 

    您可以更改此代码以与 TPS2384配合使用、但请注意、对 TPS2384的支持有限。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    我不知道使用 TPS2384的确切原因。 但硬件设计已经完成、并且原型可用。 据我所知、TPS2384标记为"有效"、因此我们的硬件部门没有理由不使用该芯片。 由于功率受限、我们无法使用自主模式、因此我只需手动完成所有工作。 因此、源代码将极大地简化我的生活。
    我无法理解/接受如果芯片仍在销售、这种源代码如何简单消失。 这是不可能的。

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自主模式可用于功率受限的应用、我不确定它在这里是不可用的?

    此外、您是否有任何原因无法使用上述代码?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师