This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806EVM:电源管理

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPSM5D1806EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048277/tpsm5d1806evm-power-managemant

器件型号:TPSM5D1806EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM5D1806

您好!

我叫 Namhoon Lee。

我想购买 TPSM5D1806电源模块评估模块。

此电路板是否能够进行双向电压输出?

如果是、请告诉我电路配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向电压输出是什么意思?   

    TPSM5D1806是两款降压转换器、可 提供 高达的两个输出

    每个均为6A、也可配置为两相至单相输出、可提供高达12A 的电流。

    两种配置都将正电压降至较低的正电压、如数据表所示。

    每个通道的灌电流能力 通常高达-2.8A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM5D1806EVM 板具有两个输出端口。
    我想知道其中一个是否可以输出+5V 和另一个-5V。

    如果当前 EVM 板无法输出等效电压、请告知我是否可以通过修改板内的电路来实现。

    您了解吗?

    总之、我希望从 EVM 板输出+5V 和-5V 电压。
    请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试将正输入反相为与链路类似的负输出

    https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf

    要将降压转换器用作反相电源、您需要将"输出"接地并将接地用作负输出。  

    接地端对于两个通道是共用的。  TPSM5D1806不支持正负输出电压