This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电容器选择

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049279/tps55288-output-capacitor-selection

器件型号:TPS55288

我们的 TPS55288工作设计采用以下输出电容器配置:4个22uF 陶瓷电容器和1个100uF 电解电容器。

我使用 Excel 电子表格计算器来检查设计的所有组件的值、并使用它来确保电解电容器具有足够大的纹波电流支持。  我基本上从计算器中获取了输出电容器纹波电流值、并选择了值更大的电解电容器。

我们的设计完美无瑕、但现在我们需要制作更多电路板、目前我们使用的电容器不可用。 我认为我需要更精确地计算电解电容器的纹波电流、以便为其找到替代组件。  等效输出纹波在电子表格中计算、但我想知道计算输出电容器之间分配方式的最佳方法(我想计算电容器的总阻抗、然后使用该方法对电容器之间的电流进行分频)。

您是否有任何建议、为 TPS55288上的输出电解电容器计算正确纹波电流额定值的最佳方法是什么?

电源 我知道 WEBENCH 电源设计器会计算 COUT 和 COUTx 的纹波电流、您可以将其配置为 COUT 中的电解电容和 COUTx 中的陶瓷电容、但由于工具仍然为组件提供了错误值、我无法相信它甚至可以正确计算电流。 目前、例如、该工具为 fsw 电阻器提供了错误的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    感谢您的参与。

    《功率级设计器用户指南》应用手册 第5页、第3部分 电容器电流共享计算器中、它提供了计算每个电容器的电流纹波的公式。 您也可以使用功率级设计器工具来计算纹波。

    对于 FSW 电阻器的错误值、非常感谢您的反馈。 我们将注意到团队更新了方程式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 您是否还可以确认、在为直流/直流输出选择电解电容时、我们是否需要关注其低频 纹波电流? 主要电容器供应商指定100kHz 的纹波电流额定值以及高于和低于100kHz 的任何值、这些值是基于其数据表中的常数进行的模糊计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    是的、需要处理电解电容交流纹波电流。 如果交流纹波电流过大、电解电容的热升将增大。

    添加一些与电解电容器并联的陶瓷电容器会产生很大的帮助。