主题中讨论的其他器件:TPS55288、 TPS552882
尊敬的 TI 团队:
我们在 定制设计中使用 TPS552882QRPMRQ1、具有以下输入输出要求。
VIN = 2.8V - 4.2V
Vout = 3.3V
Iout = 4A
我们面临输出电压生成问题。 我们已经根据3.3V 的输出电压设置了反馈电阻器、但我们得到的 Vout = 3.57V。
我已附上原理图快照供您参考。 我们已从 Webench 中获取该参考设计、但我们使用 了 TPS55288 Webench 设计中提供的一些组件。 但这不应导致问题、因为使用的 MOSFET 的额定值高于建议值。
此外、请注意、由于 TPS552882和 TPS55288封装兼容、因此我们 的设计方式可以在将来需要时替换。
我们不想进行 I2C 配置、因此我们选择了 TPS552882芯片组。
请帮助我们解决此问题。

我们还面临另一个外部 MOSFET (上图中的 Q28)损坏和转换器 IC 损坏问题。 Q28 MOSFET 漏极和源极短路。 SW1、SW2和 VOUT 引脚短接至 GND。 然后、我们更换了外部 MOSFET 和转换器 IC、发现阻抗正常。 但我们仍然无法获得所需的输出(3.3V)电压。
造成损坏的可能原因是什么?
注:
1) 1)我们在 CDC 引脚上使用了0r、而在 Webench 设计中、CDC 引脚是悬空的。
2) 2)我们了解芯片组具有4ms 的内部软启动。 但是、我们使用了3.3V 外部电源、而不是 VIN、以便根据我们的电源序列要求启用 IC。 您是否认为这可能是导致此问题的原因?
3) 3)我们在补偿网络中使用了422K 电阻器、而不是 Webench 设计中建议的523K 电阻器。 这是否会导致输出电压出现任何问题或任何东西损坏?