This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:独立于 MCU 软件使用集成硬件保护器?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047687/bq79616-q1-usage-of-the-integrated-hardware-protectors-independently-of-the-mcu-software

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的:

我们计划使用集成硬件保护器来实现基本的安全功能。

虽然我们注意到可以使用 OTP 预设关键寄存器(UV/OV 和 UT/OT 分辨率、有源电池)的相关复位值、但 BQ79616似乎仍需要 GO 命令来启用保护器。

由于该 GO 命令必须由 MCU 软件发出、我们想知道是否有办法使保护器独立于软件工作。

提前感谢您的回复。

此致

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    bq79616仅对 MCU 主机命令做出响应、因为它是一款通常不针对任何功能独立工作的器件。 不过、您可以告诉器件在器件进入睡眠模式时自动开启 OVUV、但这仍需要一条命令才能实现。 您是否有原因无法让主机打开这些功能? 器件在何时/为何独立开/关时会了解哪些标准?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望这样做、以减轻 SW 资质审核负担。 我们目前使用的解决方案由测量芯片和监控芯片组成。 监控芯片完全自主工作、CAN 向中央器件中的硬件电路发送故障信号。 监控芯片通过中央单元在通电时发出的硬件信号启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清问题:我没有具体提到它、但我们计划使用79616堆栈和79600桥。 我假设使用电桥不会改变 MCU 在复位后启动保护器的要求?

    此外:如果我们无法继续采用仅使用硬件的方法、您是否有建议可将具有成本效益的 MCU 用作替代产品? MCU 只会执行 UART/CAN 转换、BQ 处理以及安全手册可能需要的诊断。

    作为背景:我们一直在考虑将我们的中央器件迁移到 TMS570、但遗憾的是、此项目的时间表可能需要我们在桥接器旁边执行上述 MCU 的中间步骤。 因此,如果我们要为 BQ 提供的驱动程序可以在该 MCU 和我们计划升级到下一行的驱动程序之间轻松移植,这将是一个额外的好处:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、无论您使用600还是616作为桥接器、主机 MCU 都将驱动所有设备流量。 但是、一旦启用了 OV/UV、该器件就可以使用故障音调和600反向唤醒功能在睡眠模式下自主地向 MCU 标记故障。 我必须推荐 TI TMS570、因为我没有移植到其他供应商 MCU 的经验。 如果您在 bq79616产品文件夹中申请其他文档、我们会随 TMS570提供示例代码。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回答。 我n´t 让你把花传给比赛:)。 我想知道是否有更经济高效的 TMS570替代产品可供您推荐、因为这种方法非常直接、UART->CAN 转换。

    同时、我也熟悉了该器件(评估板)。 我已经使用了一个基本驱动程序、但我想知道:由于《安全手册》需要一组诊断:是否有针对(预认证?)的产品 TI 提供的驱动程序?

    此致

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    遗憾的是没有、但我们将发布功能安全应用报告、其中提供了示例序列/命令来完成许多重要诊断。 这可能会对您有所帮助、因为您已经启动并运行了基本驱动程序。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 如果我在产品页面上注册、是否会收到通知? 还是仅限于安全访问区域(似乎没有该通知选项)?

    关于自主的另一个问题:BQ79631是否能够独立于主机运行、或者是否还需要初始配置? EVM 何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我认为它不会很遗憾地通知、但它会进入 mySecureSW 文件夹。 但是的、631的运行方式与需要主机运行的方式相同。 EVM 应在未来几个月内推出。

    此致、

    泰勒