请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 你(们)好
在使用 bq27z561EVM 进行客户测试时 、电流校准为1A。 从1A 开始、每次增加1mA。
1.电流()读数不稳定。
2. Current()报告的电流值不是1mA 的连续电流,而是3-4mA 的间隔电流,1000 -> 1003 -> 1007 -> 1010
3. AverageCurrent()可以持续增加1mA,但响应速度太慢,

请帮助确认测试数据是否正确? 是否有任何方法可以消除此电流跳变?
正在等待您的回复。
谢谢
星号