This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电源管理论坛

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045905/bq27z561-power-management-forum

器件型号:BQ27Z561

你(们)好

在使用  bq27z561EVM 进行客户测试时 、电流校准为1A。 从1A 开始、每次增加1mA。

1.电流()读数不稳定。

2. Current()报告的电流值不是1mA 的连续电流,而是3-4mA 的间隔电流,1000 -> 1003 -> 1007 -> 1010

3. AverageCurrent()可以持续增加1mA,但响应速度太慢,

请帮助确认测试数据是否正确? 是否有任何方法可以消除此电流跳变?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    测量仪表向用户外部报告的分辨率为1mA、但电流的内部计算以250ms 的间隔对感测电阻两端的电压进行积分、并且更加精确。 话虽如此、从所报告的内容来看、3-4mA 误差似乎非常高。

    我将进入实验室、在我的最后测试此行为、并通过任何可能的解决方案返回给您。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    在谈论平均电流时、您能否提供有关"响应过慢"的含义的更多详细信息?

    同样、监测计以3mA 的分辨率向用户报告、但用于平均电流的内部计算更加精确。 您是否也会看到平均电流的3-4mV 误差,或者只看到 Current()报告的误差?