Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21540、
大家好、
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户有关于 UCC21520和 UCC21540的问题。
在初步比较中、输出信号电压介于-0.3V 和-0.5V 之间存在差异! 为什么?
UCC21520是否更严格?
就我从规格中看到的那样,它是一个引脚对引脚 IC。
上升/下降时间似乎没有差别
我想知道 UCC21520和 UCC21540之间还有什么其他差异? Thx