This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:Tcase 推荐等级?

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048123/tpsm84424-tcase-recommended-rating

器件型号:TPSM84424
主题中讨论的其他器件: TPS82130

大家好、

我的客户正在进行 热评估、  

我们知道 我们已经在数据表中显示了 Tj 建议额定值105C,但 Tcase 建议额定值如何?  

我们可否提供这方面的资料,或就这项质询作出一般性答覆?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Tjmax 是芯片内部最坏的限制情况、不得超过、这是器件为确保可靠运行而承受的最高温度。 因为直接测量结温不切实际。 Tjmax 必须根据外壳温度或环境温度进行计算。 因此无需定义最大 Tcase。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    好的、如果他们需要计算它、我们是否可以为此部件提供 RJC?

    我们没有在规格中显示该数据。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    Nancy 正在研究这一问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果客户可以使用 RJA 来计算结温、这将非常好。 如果他们真的需要 RJC、我需要请求它。 通常需要2周、

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    您能找到类似的模块产品和 TPSM84424等 IT 封装,并让我知道其中的 RJC 数据吗?

    如果您可以找到类似的产品、客户可以接受估计值、他可以先参考该值。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我找不到 TPSM84424类似的封装器件。 您可以查看 TPS82130、这是一个非常流行的3A 模块、具有所有热性能信息、尺寸更小。 同时、我今天向散热团队申请适用于 TPSM84424的 θ JC (顶部)和 θ JC (BOT)。 希望我能在2周内获得数据。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    好的、感谢您的热情支持!