This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:如何使用 LED 功能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048740/lp5569-how-to-use-led-functions

器件型号:LP5569

大家好、

客户 有关于 LP5569的一些问题。  

目前、他们正在尝试在 u-boot 模式下进行简单的 LED 灯亮测试。

在引导模式下、可将 i2c 总线识别为与数据表说明相匹配的从 ID "32H 和40h"。

  

 同时、他们还可以看到许多用于 LED 控制的寄存器定义。

您能否为 LED 灯亮测试提供"i2c 中的简单测试命令序列"?

 客户 需要知道所有的 LED 都可以。

谢谢