This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:端子开路短路测试数据

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044716/ucc256404-terminal-open-short-test-data

器件型号:UCC256404

你好

UCC256404或 UCC25640x 系列是否有任何终端开路短路测试数据?
是否可以获取数据以供参考?

感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在开路和过流条件下测试了 UCC256404 EVM (UCC25640EVM-020用户指南(修订版 B)(TI.com))。

    以下是 EVM 规格:

    案例1:下图显示了 LLC 开路波形:

    通道1:输入直流电压 通道2:输出直流电压 通道3:输出直流 电 流通道4: ISNS 信号

    从 ISNS 信号中、您可以看到转换器正在突发模式下运行。 此外、输出电压可完美地调节为9.75V VDC。

    情况2:下图 显示 了消耗过流时的 LLC 波形:

    通道1:输入直流电压 通道2:输出直流电压 通道3:输出直流 电 流通道4: ISNS 信号

    此处 的负载电流设置为20A、大于满负载电流(15A)。

    过流 保护电路(OCP3)检测过载情况会在50ms 后停止 LLC 脉冲并进入故障模式。 然后、系统将尝试在1秒后重新启动 这就是 您在这里看到方波脉冲的原因。 有关更多 详细信息、请参阅数据表。 在输出短路的情况下、OCP1会产生影响、从而以超出任何延迟来停止 LLC 脉冲。

    此致

    曼尼甘塔 P

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    Manikanta


    感谢您的回答。
    但我需要的是异常测试数据。
    如果 IC 端子按如下方式工作、哪些部件将断开、以及输出电压是否安全停止。

    短接1-3
    短接3-4
    4-5之间短路
    短接5-6
    短接6-7
    短接 7-8
    短接在 9-10之间  
    短接在10-11之间
    短接在11-12之间
    短接在12-14之间
    14-15短接
    在15-16之间短路
    1开路
    3打开
    4打开
    5开路
    6打开
    7开路
    8开路
    9打开
    10开路
    11打开
    12打开
    13开路
    14开路
    15开路
    16开路

    是否有任何数据可提交供参考?

    此致
    Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oki、

    您能告诉我您为什么需要这些数据? 是否有任何具体原因。  我将在听到您的声音后联系测试团队。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    目前、我们正在对电源单元进行异常测试、以确认没有烟雾或点火。

    如果有数据可供参考、那会很有帮助。

    此致

    Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oki、

    我不确定我们是否可以分享这些信息。 我的经理目前不在办公室。 我将在星期一再接回来。 您能给我发送一封电子邮件吗

    m-pallantla@ti.com )。 如果我的经理可以分享数据、我将直接 通过电子邮件发送给您。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

    感谢您联系我们进行确认。

    电子邮件地址如下所示。
    oki453@oki.com

    此致

    Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta

     

    感谢您提供异常测试。

    因此、这将会有所帮助。  

    此致

    Oki