您好!
在我的测试设置中(BQ25895由电池供电、通过 OTG 引脚上的3.3V 电压启用升压)、当未连接负载时、我从 PMID 引脚获得5.09V 电压。 一旦我将一个2.4欧姆电阻器从 PMID 接地,电压就会下降到2.82V。
电池内部电阻约为75毫欧(我觉得可以)、电池电压本身从3.96V 降至3.63V。 该电路与数据表第49页(第9.2章"典型应用")中的电路基本相同。
根据数据表、它应该能够通过 PMID 引脚(而不是 PMID 引脚)在5V 时提供2.4A 电流。
出现压降的原因可能是什么?如何解决此问题?
下面是 KICAD 原理图的屏幕截图(测试设置中的跳线全部闭合):