您好!
我们目前正在调查使用 LM5114进行栅极驱动的 E 类逆变器的故障。 到目前为止我们在测试中捕获的数据表明、LM5114即使在输入为低电平时也会产生高输出脉冲。 这种毛刺脉冲似乎与 HEMT 的故障相关。
在逆变器的破坏性测试中捕获了下面的示波器。 绿色走线是 栅极驱动器的输入、蓝色走线是 LM5114输出、粉色走线是栅极。 输出和栅极之间有一个4.7欧姆的栅极电阻器。 黄色表示排放。

可以看出、LM5114的输出上拉为高电平、在电源电压下降时打开 HEMT、在电源电压升高时打开两次。
此时、栅极驱动器电源轨上的瞬变非常高(22V)、因此不稳定的行为并非完全意外。
此外:
在第一个事件发生几百毫秒后、从同一栅极驱动器观察到另一个瞬态。 此时、栅极电阻器会被损坏、因此栅极不会跟踪驱动器。

现在最好知道的是:
1) 1)当器件处于绝对最大额定值之外的条件时、这是已知行为、还是其他行为。
2) 2)如果没有、是否通过芯片级对 TI 所拥有器件的了解来解释这种行为。
3)干扰的实际原因是什么、理想情况 下如何在工作台上可靠地重现干扰。
4) 4)如果不了解故障模式、我们可以执行哪些测试来了解更多信息。
我们将感谢您的任何帮助。 如果 需要任何数据来确定故障的背景、请告诉我、我将尝试提供这些数据。
谢谢、
Tony