This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:设计验证

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047745/tps2121-design-verification

器件型号:TPS2121

您好!

我们已将 您的 TPS2121RUXR 集成到我们的设计中、但它存在一些问题。 我们仍然无法确定问题的原因、但似乎有问题-器件不会将电压从其输入传递到其输出。 我们现在正在检查装配体和 PCB 编辑。 如果您能检查随附的设计并确保我们没有犯错、我们也会很高兴。

器件是 U25。 我们已将其配置为工作、以便优先考虑最高电压输入。 我们没有使用过压保护。 PMM_PWR 上的电压标称值为10.8V、但可达到16V。 目前、BACK_PWR 上没有电压。  

如果您对此设计有任何反馈、我将不胜感激。

 谢谢、

 NIR

e2e.ti.com/.../3718.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!  

    我看不到您 的原理图有任何问题。 您是否立即或一段时间后在输出端遇到零电压? 您能否发送一个波形、详细说明您的启动以及故障发生的位置?

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您对此进行深入研究。 是的、当我们为电路板加电时、器件工作正常、然后在某个时间点停止。 我不是  

    知道经过了多少时间、但它不是微秒、而是整分钟、因此我不确定在哪里进行。

    是什么让您问它是立即失败还是一段时间后失败? 这可以指向什么?

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!  

    该器件具有热关断功能、当结温达到典型值160C 时、该器件将关断。  

    器件在冷却后是否会重新开启? 该器件具有固有特性、在热关断后、器件会在结温低于器件热关断温度10毫秒后自动恢复:TJ < T (TSD)-10C 典型值

    您能否通过发送 ST、 PMM_PWR (IN2)、Iout 和 Vout 的范围来确认是否发生了这种情况、该范围 可以在低输出电压上触发并放大到大约25m/分频的范围?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!  

    由于这条线持续两周没有回复、我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth