This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:向系统提供 BAQ25730电源

Guru**** 2813035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24773, BQ25730, BQ40Z50, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049245/bq25730-baq25730-power-delivery-to-the-system

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ24800BQ24773BQ40Z50BQ25723

您好、TI、  
        我们对电池充电 IC 有几个问题、

我们正在寻求从输入适配器获取最大功率并将功率输送到输出系统、同样需要根据要求对电池进行充电和放电。  
  答:在输入端、有60-100W Type C 适配器用于为系统供电、如果输入功率为20V/5A、则可以从电池充电 IC 获取100W 输出功率、以便使用系统电源和电池充电
  b.有任何解决方案可以从电池充电 IC 输出获得20V/4A 的电流、从而实现系统电源和 REST 20W (4.2V/4.5A)的电流、从而实现电池充电。


我们正在寻找 BMS、用于以下提到的系统、  
  a.输入适配器的额定功率为60/100W、带 Type C 连接器
  B.输出负载、
             I.最大负载60W
             二 标称负载35W
             三 最小负载20W
  C.电池组:13.4Ah 锂离子电池 (3.7-4.2标称充电电压)

 帮助我们为满足所有要求的应用选择正确的器件、并根据 应用要求建议电池充电 IC。

谢谢、  

Rahul  


              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看看 BQ24800。 它具有直接连接系统的路径、允许您直接通过适配器为系统供电。 降压转换器同时为1S 电池充电。  

    www.ti.com/.../BQ24800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

               我想您还没有得到我的意见、我们已经使用 BQ24773以及电池电量监测计和升压器等其他必需的支持组件来设计一个 BMS 系统。

    如前所述、我希望从输入适配 器获得最大功率以传送到系统(负载)、但在这种情况下、如果电池想要充电和放电、则需要安全地进行(根据电池充电配置参数)。  

    BQ24800不适合我的应用、没有 USB PD 功能、不满足上述参数。

    正在寻找一些包含大多数电池充电 IC 功能的升级芯片、例如、  

    兼容  USB C/PD

     电源路径

    集成  USB D+/D-/BC1.2  

    谢谢、  

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、  

           如果我从输入适配器获得100W (20V/5A)的功率、那么它可以获得该功率、因为它是电池充电 IC 的输出。? (无论输出电压和电流是多少)。

    如果可能、请建议电池充电 IC 的器件型号、如果不建议、请建议使用替代解决方案。

    谢谢、  
    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25730 是 一款高效、高功率电池充电控制器。 它 采用 NVDC 架构、这意味着系统电压在充电和放电期间接近于电池电压。 它还具有直通模式(PTM)、 可将适配器电压直接连接到系统电源轨。 它 可实现从适配器到系统的99%的效率。 BQ25730还支持 USB PD。  

    www.ti.com/.../BQ25730EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  
             当电池充电 IC 处于 PTM (直通模式)时,它是否允许电池充电和放电。 (我们不知道此功能有任何有关电池充电器 IC PTM 的详细技术文档、请与我们分享)

    谢谢、  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在 PTM 中打开 Q1和 Q4 (请参阅数据表图)。 PTM 期间不建议充电或放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您提供的帮助和信息。

    让我为您提供一个明确的要求、以便您能够帮助我们缩小组件范围:

    1. 我们计划使用通用 C 型适配器、该适配器可提供60W 至100W 的功率、电压和电流范围符合 C 型标准、例如:5V/5A、12V/5A、20V/5A 等
    2. 我们的系统在2个电压范围内运行、其中一个需要5V/7A 和12V/2A、相当于60W。 在这里、我们计划使用2个升压器/降压器1个用于5V、1个用于12V、现在基于电池串联/并联组合、我们将分别使用降压或升压。
    3. 在这里、我们计划使用4节或6节分别为3350mAh/的电池、电池组合可以是串联或并联的。

    根据上述规格、我们需要一个电池充电 IC 和电池电量监测计、它至少应涵盖以下内容:

    1. 电源路径管理
    2. 自动充电和放电、具有系统负载供电功能
    3. USB PD/ USB 3.0/USB C、基本上电池充电 IC 应该能够从标准 Type C 适配器中选择所需的电源
    4. USB OTG 将用于为系统以外的外部设备充电。
    5. 电池充电 IC 应负责电池的各个方面

    根据上述参数、请建议适当的充电 IC 和充电盖。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    感谢您分享设计规格。 BQ25730是正确的选择。 它具有宽输入范围、可适应5V 至20V 的电压。 它可以为4节电池充电、并为您的下游转换器提供系统电压。 您可能还需要一个 USB PD 控制器来协商输入电压和电流。 开发了一款 PD 充电器 EVM。 请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    对于电池电量监测计、您可以查看 BQ40Z50、或咨询电池电量监测计组以了解最新产品。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的反馈。

    请帮助我理解以下几点:

    1. 根据 我们在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050018/bq25723-difference-between-bq25723-and-bq25730/3893312#389331上的讨论
      1. BQ25723和 BQ25730对我们来说都是不错的选择、对吧? 此外、频率越高越好?
    2. 对于电池电量监测计、
      1. 我们正在寻找 I2C 兼容器件、因为我们拥有通过 I2C 控制的所有系统
    3. 电池充电器
      1. 是否有与内置 PD 控制器的 BQ25730规范相同的电池充电 IC?
      2. 此外、在 BQ25730中、它提到它兼容 USB-C PD、这意味着什么? 它的用例是什么?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    慢速开关频率有利于提高效率。 高开关频率可以减小无源器件的尺寸。 BQ25723和 BQ25730都适用于您的应用、您可以进行选择。  目前、我们没有具有内置 PD 控制器的充电器。 我们的充电器旨在支持 PD 电压、甚至提供拉电流/灌电流功能。  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的澄清。

    您能不能也向我们建议电池电量监测、我们已将其缩小到 BQ28Z601、这是一个很好且最新的选择?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请开始有关电池电量监测计的另一个主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我们这样做了、但我们没有得到完全的澄清、我在这里讨论了完整的设计参数、因此我认为您是为我们提供适当建议的最佳人选。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。