This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:如何计算 LM3648的 Tj

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047896/lm3648-how-to-calculate-the-tj-of-lm3648

器件型号:LM3648
主题中讨论的其他器件: LM36010

1 μ A,您能℃我如何计算 LM3648的结温或温升?客户想知道环境温度的上限以避免结温高于150 μ V。  

2 μ s 当 LM3648的结温,150时、芯片是否会触发保护、或者可能刚刚损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们建议客户在本例中选择 LM36010、因为 LP3648是我们的旧代产品、由于业务案例较少、我们不再支持它。

    您可以在 LM36010数据表中找到热性能计算模板。

    150只是建议的最高运行温度、当结温高于150时、会有一些损坏风险。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢! 客户可以在其下一个产品中使用 LM36010。 但 PCB 目前不会更改、预测为100kU/y。 那么 、 您可以帮助支持此案例吗?

    此外、LM36010的计算方法是否可应用于 LM3648?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    热上升= RθJA μ F x Pchip。 器件不会损坏、一旦温度低于阈值、器件将恢复。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    请帮我讲一讲如何获得 LM3648的 Pchip? LM36010的数据表提供了 LM36010,结温的计算方法、如下图所示。 我认为、当 LM3648处于导通模式时、VIN > VLED + VHR、也可以根据公式2计算功率耗散。 对吗? 升压模式如何? 非常感谢。

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    您还可以参考 LM36010计算公式。

    BR、

    Robin