This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:反激式转换器技术规格

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, TIDA-00173, UCC28710, UCC28700, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045437/ucc28711-flyback-converter-specification

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173UCC28710UCC28700UCC28740

尊敬的团队:

我正在寻找反激式转换器、工业应用、Vdcmin - 400、Vdcmax - 800、四路输出、 24V 和18V、Ipkout - 1A、输出功率- 48W、效率> 85%。

对于上述设计、我考虑了 UCC28711并将 TIDU412B 和 SLUA653B 用作设计参考。 让我知道其他器件号是否适合同样的最佳和设计参考。

谢谢、

Sakthivishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    此外、如果您可以建议 TIDU412B 和 SLUA653B 以外的参考设计、那也会很棒。

    我需要一份设计方法文件、其中明确说明了每个参数的价值选择、并进行了详细的解释。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您的设计的理想选择。  以下链接将为您提供有关如何改善交叉调节的演示。

    https://training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation

    遗憾的是、没有多输出设计的应用手册。  以下应用手册将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何设计单输出 PSR。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua653

    使用这些说明设计全功率的单路输出。

    a:这将为您提供大容量输入电容器计算、变压器一次侧磁化电感电感。

    b.然后根据输出计算二次侧匝数比

    c.在不同的功率级别上选择输出电容器。

    第二个选项使用 Webench 设计并执行上述 a 至 c 操作。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您响应上一个查询。 请找到以下问题。

    1、对于 slua653和 TIDA-00173中提到的公式、Dmax 值不同。 哪一个是正确的?

    在 TIDA-00173和 slua653C 中、Vddmin 分别被视为16V 和8V。 未说明如何选择 Vddmin。 如果您对其进行解释将会有所帮助。

    3.在 TIDA-00173,IOCC (页码 13秒 5.2.5、公式10)考虑用于多路输出的值不清楚。 它与 RMS 或峰值不匹配、如第16页的公式23 - 26所示。

    TIDA-00173  PG。 13、公式11、如果 Rt = x Mohm、则 dtcdd 值为负。

    NP/NS 匝数比计算很清楚、但如何选择初级匝数来限制 BM 磁通密度。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 用于设计 UCC28700和 UCC28710评估模块的 slua653中使用的公式。  因此、我相信这些公式是正确的。  这并不意味着 TIDA-00173中的那个也不起作用。  这两个文档的 Dmax 有何差异?
    2. 检查数据表中的 Vdd (on)和 Vdd (off)阈值。  我相信它们是21V 和7V。
      1. slua653设计用于恒压恒流电池充电器。  最小值设置为8V、以便在恒定电流模式下输出达到标称值的40%时使设计保持运行。
    3.  公式10用于 CDD 电容器、不需要考虑多个输出。  它是一个高频双极电容器、可在输出上升之前保持 VDD。  一旦输出上升、辅助绕组将为反激式控制器供电。
    4. 公式11基于 I = C*dv/dt、需要选择 Rt、以便通过 Rt 的电流大于 Irun。
    5. 在设计方面、MagInc 提供了一些有关如何设计变压器的非常好的应用手册。  以下链接将使您转至网站、您可以在其中找到这些应用手册。  https://www.mag-inc.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    使用两个不同的应用手册计算 Dmax 值时不同。 对于相同的参数、我们得到两个不同的 Dmax 值。 假设两个方程的匝数比和频率相同。

    根据 Slua653a、Dmax 为0.52、TIDA-00173提供0.335。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA 设计中的0.335确实起作用。  但是、一般来说、为了使控制律获得最大范围、0.52的占空比将优于0.335。  它还将在电流最大的低线路最大负载下提供较低的 RMS 输入电流。

    在本例中、我将使用 SLUA653a 计算。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    UCC28740是否也是满足上述要求的更好器件?

    此致、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于光耦合器反馈、UCC28740将为您提供更好的瞬态响应和负载调节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢、我想知道 UCC28740的交货周期。 如果没有、则根据可用的器件型号进行设计

    请帮帮我。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其分配给我们的产品营销工程师。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthivishnu、

    此器件的标准交货周期为35周。 尽管如此,我们最近的能力改进已经大大减少了这些改进,我们将在明年继续看到这些改进。

    我希望这能回答你的问题。