This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:反向电流保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048638/tps61094-reverse-current-protection

器件型号:TPS61094

您好、降压/升压团队、

TPS61094处于旁路模式或自动旁路模式时、是否有任何措施可防止从 VOUT 到 VIN 的反向电流?

客户担心电流会流回电池。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系。 在 FORCE_BUCK 模式和 AUTO_BUK_BOOST 模式下、当旁路 FET 导通时、它能够在 VOUT>VIN 时防止反向电流;

    在强制旁路模式下、TPS61094会在可能的情况下永久导通旁路 FET、尽管存在电流方向。 客户的用例是什么、他们为什么使用强制旁路模式?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我不是完全理解这种情况。  客户未使用强制旁路模式。  它们实际上处于自动升压模式、输入电压为3.6V、输出电压设置为3.4V。

    TPS61094将处于旁路/直通模式、直到电池电压降至3.3V 以下。

    如果 TPS61094外部发生短路、则可能会在 TPS61094的 VOUT 引脚处看到4.4V 的外部直流电源电压。

    您能否提供有关此陈述的更多详细信息?

    “在 FORCE_BUCK 模式和 AUTO_BUK_BOOST 模式下,当旁路 FET 导通时,它能够在 VOUT>VIN 时防止反向电流;”

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    让我使用客户的应用测试这一点。 您知道他们的 VCHG、ICHG 设置是什么吗? 它们是否使用超级电容器?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    没有超级电容器。  它们将 VCHG 和 ICHG 接地。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    当 Vin<Vout 时、TPS61094处于升压操作且反向电流检测处于活动状态、因此当 Vout 上存在4.4V 电压时、它会关断旁路 FET;

    当 Vin>Vout 时、TPS61094通过打开旁路 FET 进入旁路操作。 没有反向电流检测功能、因此如果 Vout 上存在4.4V 电压、 反向电流将流回电池。

    由于客户的电源多路复用器电路的 VIN1和 TPS610VOUT 分别为4.4V 和 VIN2。 电源多路复用器具有反向保护电路、因此当电源多路复用器切换电源时、不会有反向电流流回电池;

    -文豪