This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069问题

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047466/lm5069-lm5069-issue

器件型号:LM5069

您好!

我需要您有关 LM5069MM-2/NOPB 的帮助。 该应用程序的目标如下:

productX 必须为 productY 提供48V 和2A 电流。 如果功率高于90W、LM5069将关断输出功率 、因此 productY 将关断。  

我已从您的网站下载计算器。 您会发现它已填充应用程序。  

 

这是 productX 的原理图:

VIN 引脚(第二个图像)连接到 C25电容器(第一个图像)。  

 

注:

二极管 D9未焊接、因此 LM5069电路与产品的其余部分隔离。  输出电压介于 栅极和 AGND_BNC 之间。  

焊接的以下组件为: R76 = 24m Ω、C62 (CTimer)= 47nF、R75 (RPWR)= 267k Ω  

其余元件与原理图相同、因此 C73、R78、R21、R55、R74、 R39

 

如果我未将任何内容连接到 productX、则 GATE 和 GND 之间的输出电压为48V。如果我将 productY 连接到 productX、则输出电压为0V  

我曾尝试将15W 至90W 的纯电阻负载连接到 productX、但也有0V。  

 

我希望你能帮助我,谢谢 你的帮助。

此致、

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pierre、

    欢迎使用 E2E!

    感谢您分享详细信息。 正如我所理解的、您在开始加载时遇到问题。 您能否使用4通道示波器共享输入电压、输出电压、输入电流、计时器电压的启动波形。

    您尝试的负载电阻值是多少?

    此外、请分享 Excel 计算器。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 首先是计算器文件。  

    我将尽快向您分享波形。

    e2e.ti.com/.../5001.LM5069-Design-Calculator-with-FET-Recommendation-_5F00_V3.xlsm

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 皮埃尔。

    在当前设计中、您处于边缘地位。  计时器将在启动期间超时。  

    在测试过程中、将计时器电容增加到100nF、并检查能够启动的负载量。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记告诉您、我已经使用 C62 (CTimer)= 390nF 进行了测试、但测试失败

    我使用100nF 测试并向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个包含我进行的不同测试的文档。 我无法使用 OSCi 测量输入电流、但它大约为10mA。  

    e2e.ti.com/.../debug_5F00_LM5069.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Pierre

    测量电流将有助于调试器件是否进入故障模式。 请使用 4通道示波器并捕获 输入电压、输出电压、输入电流、计时器电压的启动波形。

    您提到您使用了3 W 至30 W 的纯电阻负载。电阻值是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我无法同时测量4个通道、而是2个通道。 此外、我没有 电流探头。 我可以测量 Rsense 处的电压差、以查看55mV 的条件是否正常、并计算输入电流。  

    电阻为39欧姆。

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 皮埃尔。

    我可以理解您的限制。 对于这些设计参数、我看不到39欧姆电阻器出现启动问题的任何原因。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我们提供用于调试的电路板、因为我认为这是唯一的选项。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     昨天,我正在研究这个问题,我想到了一些事情:  

    负载为42V 时、如果您查看 Vin_VCtimer 波形、LM5069似乎会按重新启动顺序加电。 这些波形与数据表中给出的重新启动序列波形类似。 计时器引脚上的电压 超过4V  

    在 Vin (productX)= 42V 时,加电时的 productY,计时器的波形(蓝色)和门(黄色)如下:  

    数据表中的加电序列波形:  

    我们可以看到三个方面:

    栅 极引脚电压与计时器引脚电压同时上升  

    计时器电压引脚电压超过4V 并达到11.5V  

    -负载电容器会影响计时器引脚电压  

    我将与我的上司讨论产品的运送问题。  

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pierre、

    这是故障运行模式下的预期定时器行为。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢你的帮助。 我在10分钟前通过发现布局问题来解决了该问题。  计时器的顶部第一个连接到计时器引脚、但第二个悬空。 我将其拉至接地端。  

    祝你度过美好的一天!

    皮埃尔