This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:原理图审阅

Guru**** 2530120 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047980/tps53681-schematic-review

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB

大家好、

   我们在设计中使用多相控制器 TPS53681RSBT 和同步降压 NexFET 智能功率级 CSD95410RB。  

我们的配置如下:

通道1:

VOUT = 0.85V

Vin = 12V

Iout = 45A

Fsw = 500kHz

通道2:

Vout = 1.2V

Vin = 12V

Iout = 15A

Fsw = 500kHz

请验证为 两个通道选择的电感器值和输出去耦电容器

此外、我还请您查看原理图并提供反馈或任何必要的更改。

PDF 版本中的 PFA 欺骗功能

e2e.ti.com/.../3884.TI_5F00_SCH_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    您能否检查 RailA 的45A 是 ICCMAC 还是 ITDC? 如果是 ITDC、那么我建议使用两相配置。 电压轨。

    对于 CSD95410、IOUT_DC 仅为40A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢你的答复。

    您能否详细说明术语 ICCMAC 和 ITDC?

    我们使用 的器件是 CSD95410RRB、TI 提供的数据表中指定的 IOUT_DC 最大值为80A。

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    ICCMAX 表示峰值电流、但不是连续电流、通常持续几 us。

    ITDC 表示连续电流。

    您参考的数据表版本应该是较旧的版本。 请申请一个新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    感谢您的澄清、请允许我请求您提供器件  CSD95410RRB 的最新数据表。

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我无法直接提供数据表。 请发送电子邮件至 vr@list.ti.com 以申请最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    确定将请求发送给提供的邮件。  

    0.85V 和1.2V 的所选电感器值以及输出去耦电容器是否正常?、我请您查看此部分。

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    它看起来很好、具体取决于额定电流。 但仍需要检查运行条件和规格标准。

    它认为您可以引用类似或以前的项目(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

     根据 IOUT_DC 40A 的最新 CSD95410数据表、我们修改了设计。 PFA 最新原理图。

    通道1:

    VOUT = 0.85V

    Vin = 12V

    Iout = 37A

    Fsw = 500kHz

    通道2:

    VOUT = 0.85V

    Vin = 12V

    Iout = 8A

    Fsw = 500kHz


    请验证为 两个通道选择的电感器值和输出去耦电容器。  

    e2e.ti.com/.../MS_5F00_TI_5F00_SCH_5F00_review.pdf

    --

    提前感谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    如果运行条件和标准不是很关键、那么电感器和输出电容器对我来说看起来很好。