This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494光耦合器连接-任何技术资源

Guru**** 2392655 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UC3524, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046405/tl494-tl494-opto-coupler-connection---any-tech-resource

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UC3524TL431

大家好、

我有使用 TL494的非隔离型反激式和 SEPIC 设计、这些设计正在使用中。 我在 CC 和 CE 连接中使用了输出晶体管、没有任何问题。

但是、现在我使用的是隔离式设计、该电路在低负载下可以很好地进行仿真、但无法承受任何明显的负载。 我猜是因为,光电耦合器与 TL494 EA 之间的连接是问题的根源。

我正在阅读隔离控制环路 Bob Mammano (TI 文档)。 我的问题是、'TL494中的误差放大器是否也是 OTA? Bob 对 UC3524 - EA 的评论是否也适用于 TL494?

是否有任何具体建议将光耦合器连接到 TL494/SG 3524上的 EAS 以及此系列的其它控制器?

提前感谢。

P Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您提供了电路图、我可以帮助检查您的光耦连接是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以给您提供我的 LTSpice 仿真文件吗? 您会不会介意看一看它吗?

    下面是瞬态仿真文件。 无法使其正常工作。

    但是、PWM 平均电路在交流模式下运行良好。 在瞬态模式下、输出电压振荡。

    光耦合器输出是否可以直接连接到 TL494的 FB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IN1上的 CFB 是多少 CFB 电压?

    您打算将 R31连接到 GND 什么?

    我可以检查您的电路是否可能出现上述错误。 但我们不支持 LTSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFB 为0.1V、我的峰值电流估计约为2.8A、感应电阻为25m。

    您对 R31的看法是正确的。 这不是我测试过的。 我在进行屏幕截图时遇到了一些变化。

    我认为我通过试错获得了它。 遵循工作方式。

    什么不起作用。

    这是我在 TI 实现中看到的连接。 这种连接使我在 SPICE 仿真中"时间步长过小"、而第一个变体收敛良好。

    我的结果。

    将光电耦合器直接连接到 FB 也会产生"时间步长过小的误差"。 我想光耦合器不喜欢 FB 上的0.7mA 灌电流。

    注释,如果有,欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于不起作用的反馈、您可以检查 FB -我认为是在闭环反馈中。 光耦合器将增加到更高的数字、直到 FB 显示响应。 您的反馈控制实际上来自 TL431。 您的工作是、您添加了另一个 REF 点来帮助移动光电耦合器 FB。