Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS56121
主题中讨论的其他器件:TPS56221、
尊敬的 TI 团队:
与类似的情况一样、我们将产品关断时间保持在1小时以上(我们称之为冷启动)、我们使用 TPS56121DQPR 从12V 输入生成3.3V 电压、当我们使用6.8nF 作为软启动电容器、使用1.21K 作为 RILIM (限流电阻器)时会出现问题、 我们观察到3.3V 未生成、DMM 中显示的是1V。 我们尝试了不同的软启动电容值和限流电阻器、如1。) 33nF 和1.21K。 2) 33nF 和2.21K。 3) 6.8nF、无限流电阻器。 4) 无软启动电容器、1.21K 为限流电阻器。 对于以上4种组合、我们未发现冷启动的任何问题、但为什么6.8nF 和1.12K 组合在冷启动中出现故障。 在我们的设计中、该3.3V 电压轨将连接到许多器件、因此稳压器输出端总电容的累积值约为1700uF。 我们在下图中的设计:

及早作出反应将是非常令人赞赏的。
谢谢