This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 麦克风+48V 幻象电源直流/直流转换器和所需的开关器件型号

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4066B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046092/microphone-48v-phantom-power-dc-dc-converter-and-switching-part-numbers-needed

主题中讨论的其他器件:CD4066B

您好!

我想知道以下麦克风前置放大器电源是否有推荐部件:

1. VIN=+5V、Vout=+48V 冷凝器麦克风幻象电源。 可以连接8个麦克风、因此电流消耗为0 - 80 mA。
2. 8个麦克风+48V 幻象电源的每一个都应独立于微控制器 GPO 逻辑进行切换。 由于尺寸的原因、最好远离继电器。

提前感谢您提供 TI 器件建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、  

    感谢您的参与。  您可以考虑使用具有集成 MOSFET 的 LM5157x 器件。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪

    感谢你的答复。 我将介绍 LM5157x 系列。

    要单独为8个麦克风切换电源、您是否推荐使用开关? 与 CD4066B 类似的器件(例如)在48V 电压下不能正常工作。

    此致、
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    再次考虑我们的解决方案。  我将把您的 CD4066B 问题提交给合适的 TI 小组、以获取意见和帮助。  请继续关注。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    如果我理解您正在寻找1:1 (SPST)开关来简单地连接或断开48V 电压。 我相信、这些开关中任何一个的最大流耗都是10mA、总共80mA。 查看 TMUX821x。 它可以支持10V 至100V 的电压、因此48V 不会成为问题、开关 I/O 上的电流高达100mA。 这是一个4通道1:1、因此您的应用总共需要两个通道。
    请告诉我这是否可行

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这看起来不错-谢谢您的建议!