This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:直流/直流转换器反激式隔离输入24V 直流输出+75V 240mA

Guru**** 1144220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048522/lm5156h-dc-dc-converter-flyback-isolated-input-24vdc-output-75v-240ma

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件: LMV431

大家好、我需要一个隔离 式输出为75V 240mA 的转换器。 为此、我使用了推荐 LM5156H 的 TI 电源设计器工具。

为了加快设计速度、我购买了 LM5156H 评估模块、并根据工具提供的规格对其进行了修改。

转换器似乎在工作、但电压输出仅为37V。 我验证了变压器、并在对其进行多次重做之后 、确保 结果始终相同。

请帮帮我。

此致

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!  

    感谢您的联系。  您是否有对 EVM 所做的所有修改的原理图或列表? 您是否还检查了变压器、感应电阻器和所需补偿的匝数比? 首先,我将使用 Excel 快速启动计算器检查所有参数是否均已正确修改(https://www.ti.com/lit/zip/snvc240 )。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    感谢你的帮助。

    以下是根据 webench 电源设计对 EVM 上的 BOM 进行的修改:

    • M1 = CSD19538
    • R16 = 7.87K
    • D5 =删除
    • R20;R21 = 105K
    • C24;C26 = 6.8nF
    • R12 = 0.025R
    • R14 = 28.7K
    • R13 = 15.4K
    • C20 = 56µF Ω
    • R22 = 1.02K
    • D4 = BAT54
    • D1 = CSD01060E
    • T1 LP = 40µH μ V 传输比 NP:NAUX:NS = 1:0.7:5

    是已检查变压器。

    此致

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!  

    感谢您的反馈。 您能否也分享此设计的规格(输入电压、输出电压、所需的开关频率)?
    此外、我已经有一些意见要与您分享:  

    • 次级侧软启动二极管(D4)的额定输出电压必须符合所需的输出电压  
    • 您的反馈分压器设置不正确:在隔离反激式中、您需要计算相对于基准的 FB 分压器。 在本例中、LMV431是1.24V 基准电压、在 R22= 1.02k 的情况下、输出电压 Vout = 1.24V/1.02 *(1.02+30)= 37.7V。 您应该更改 FB 分压器以获得所需的输出(例如、您可以选择100k 作为顶部电阻器、1.68k 作为底部电阻器)。 请记住、每次更改 FB 分压器时、还应检查补偿组件。
    • R13是次级侧软启动的电阻器、可以将其保持在49.9K  
    • R14是 您的光耦合器电阻器、请检查其值  
    • 我看到您更改了补偿组件(R20、C26、C24和 R21)。 请使用 Excel 快速入门计算器检查设计的稳定性

    我建议使用 Excel 文件检查所有参数(特别是波特图, https://www.ti.com/lit/zip/snvc240 )。 本应用手册对于隔离型反激式设计可能也很有帮助、也可用于 LM5156H: https://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf 

    请告诉我是否需要进一步的支持。  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    非常感谢您的帮助!!!

    现在一切正常。

    我犯了一个错误、因为我认为基准电压为2.5伏、而不是1、24伏

    再次感谢

    此致