This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:FBP 和 FBN 的电阻器值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049295/tps65130-resistor-values-for-fbp-and-fbn

器件型号:TPS65130

大家好、

我对 FBN 和 FBP 的电压偏差有疑问。

电阻器值非常高(高达1兆欧等)。 是需要这样吗?

我可以使用提供相同比率的较低值吗?

示例:我在 FBP 上使用150k/13k、在 FBN 上使用13k/160k。

在5V 输入时、我将获得+5V 和-1.2V、这是否与低电阻值相关?

提前感谢

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    可以使用具有相同比率的较小电阻器值、您提到的值应该可以正常使用。 您是否看到正负转换器的 SW 节点处于打开状态? 如果您愿意、我很乐意查看您的原理图、看看我是否能够发现可能导致转换器无法工作的问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../B418X01CS03_5F00_Power.pdf

    您好、辽卡特、

    感谢您的回答、请找到随附的原理图供您查看。

    此致

    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    我回顾了原理图、它看起来很好、但两个前馈电容器(C314和 C315)值应根据数据表中的公式11和12进行更新。 尽管这些电容器值应该更新、但我认为这不   是导致您出现问题的原因。 您能否在 加电时在同一图上捕获 VSYS、+15V 和升压开关节点的全部三条布线? 同样、请在上电时的同一示波器图上获取 VSYS、-15V 和负转换器开关节点的示波器捕获、以查看输出轨是否在上电时初始斜升。 此外、还请测量 VREF (引脚17)上的直流电压。 从原理图上讲、设计看起来是正确的、因此我们需要稍微探究一下、以了解电源轨为什么不会上升到设定的电压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    正如现在所看到的、我们的 EMS 供应商在填充错误的电阻器值(150k 而不是13k)时出错、这将使 FBP 远远超过限制。 因此、它甚至不会开始调节。

    一旦我们纠正了这个问题、我将告诉您它是否按预期工作。

    此致

    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    很高兴知道您发现了一些电路板组装问题、希望纠正这些问题可以解决问题、但如果您仍然有问题、请告诉我。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在一切正常。 这是由于容器值错误造成的。 无论如何、感谢您检查原理图。

    祝你度过美好的一天!