This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:当 UCC28780在情况下进入棕色时、PWML 和 RUN 变为正常状态

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047968/ucc28780-when-ucc28780-enter-brown-in-situation-pwml-and-run-become-abnomal

器件型号:UCC28780

您好、TI 专家:

我将 UCC28780、Navitas Ganic (NV6115)和 MPS SR IC (MP6908A)用于有源钳位反激式解决方案。

遵循"调试 UCC28780 ACF 转换器启动问题"文档、我已经看到 4个处于欠压状态的 PWML 脉冲。

尽管我 已禁用 SR 控制器并将高侧 GaN 更改为通用二极管(更改通用 MOSFET 和短 Vgs)、 但当 Vin>欠压时、仍会出现异常波形。

PWML 在应关闭周期时反弹、这将导致 VCS 变得更高、从而达到 OPP 电平。 因为 PWML 将在大约1.36秒后重试。   

我还 注意到 、当 PWML 关闭时、RNU 引脚将下降并反弹

你有类似的经验吗? 你能给我一些 建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RUN 引脚下降至低电平、随后是一系列 PWML 脉冲、这是一种正常行为。 关断后 PWML 反弹可能是由探头引起的。 因为您可以在开启和关闭边沿发现大噪声。

    请问您的输出电压调节电压是多少,恐怕 OVP 保护被触发。 请重新计算 Rvs1和 Rvs2、以检查实际的 OVP 电平。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但 RUN 引脚不仅在经过一系列 PWML 脉冲后下降至低电平、而且在每个 PWML 脉冲下拉至低电平时下降至低电平。

    我的输出电压设置为12V、匝数比为 PRI:Sec:Aux=24:6:8、Rvs1=48.7K/Rvs2=13.3K、Vovp=14V  

    我认为这不是  OVP 保护、因为有时我使用探针接触 CS 引脚、Vo 将重试几次(8~15次)、然后 Vo 变为 12V 稳定性。

    我还在 CS 引脚上添加了电容器、但它是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为运行拉低,而是由于检测不当或 PCB 布局不良而产生噪声,因为运行拉低。 它将在 PWML 关断期间保持0V,但在波形中显示,在 PWML 关断后,RUN 会快速变为高电平。 请通过缩小探测环正确探测信号,特别是探测探测线的 GND。 通过这种方式,我们可以清楚地确定哪一个是真正的信号或噪音。  

    数据表中的表2列出了所有保护功能。 ~1.5s 重启 保护 包括 OPP、OCP 和 OVP,请逐一检查。 如果不包括 OVP。 接下来是 OCP 和 OPP。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕这是真实的波形。 我已经使用差分探头并收缩探头回路。 
    我认为它是 trig OPP、因为我测量了下面的波形。

    你同意吗? 然后、我将检查我的布局。

    另一个问题:
    如果我的变压器具有较大的泄漏电感器(Lm=100uH/Lk=10uH)、是否会出现任何问题?
    因为当我使用
    大泄漏电感器更换变压器时、无论 我通过"UCC28780 Excel 设计计算器"修改组件值是多少、我始终只能看到3个 PWML 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使 ACF 可以回收泄漏能量,但当低侧 FET 关断时,较大的泄漏电感将导致更低的电流降,然后谐振回路和 SR FET 上的 RMS 电流更高。 关断边沿的噪声可能导致触发故障保护。 我们建议限制泄漏电感。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好专家:

    我能否问 UCC28780EVM-002的基准电路中 D7有什么功能?

    如果 D6上需要更多的偏置电流、我认为还可以在 VCC 和 DZ 引脚之间放置一个电阻器、如 R35。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 RUN 引脚电压仅 在 突发打开间隔时处于高电平,因此在突发关闭期间,RUN 处于低电平。 与连接到 VCC 的电阻器相比,它可以节省一些功率损耗,因此有助于降低待机功耗。

    谢谢。