This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:请详细查看降压部分

Guru**** 2383550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044683/tps5432-kindly-do-a-detailed-review-for-the-buck-section

器件型号:TPS5432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我正在处理您的请求。 将在今天晚些时候提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我查看了原理图、没有发现任何重大问题。 不过,我想澄清几点。

    -根据 d/s、DCDC 输出端不需要额外的铁氧体磁珠 我想这是一个对噪声敏感的系统、您需要额外的滤波。 但是、请注意、这不应影响 DCDC 的环路稳定性。 我建议在实际实施之前使用您当前的 BOM 确认环路稳定性。  

    -最大负载是多少?  

    -您的应用是什么?

    -选择 TPS5432有什么具体原因吗

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最大负载是多少? 2A

    您的应用是什么? 为 SOC 供电  

    -选择 TPS5432有什么具体原因吗? 否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我们的当前产品系列中具有更好性能的较新器件。 但 Fsw 将高于700kHz、 可接受的最大开关频率是多少? 使用较低的 Fsw 器件是否有任何特殊原因?

    您能否解释一下您的设计中使用的 FCO 计算?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    您有一些更新吗?  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我们没有听到您的反馈。 我希望您能解决您的问题。 由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如果您需要任何支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin