主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好!
我对学习周期有问题。
重复学习周期3次后、我可以看到我的电池无法将更新状态设置为06。 它在蓄电池充电和放电超过5次后于05年残桩。 我正在遵循 slua848文档中的步骤。
电池组为70Ah、因此我设置比例因子3。 我怀疑 BQ40z80的换算系数错误。
我将设计容量设置为70/3。
-我已使用调节3校准电流。 我用3A 对电池放电、但用1A 对其进行校准。
我需要帮助。 如何解决此问题?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对学习周期有问题。
重复学习周期3次后、我可以看到我的电池无法将更新状态设置为06。 它在蓄电池充电和放电超过5次后于05年残桩。 我正在遵循 slua848文档中的步骤。
电池组为70Ah、因此我设置比例因子3。 我怀疑 BQ40z80的换算系数错误。
我将设计容量设置为70/3。
-我已使用调节3校准电流。 我用3A 对电池放电、但用1A 对其进行校准。
我需要帮助。 如何解决此问题?
此致。
您好、Wyatt、
很抱歉、我没有足够的时间重复学习周期过程进行记录。
您能否查看 gg 文件?
哪一部分是错误的?
您好、Michael、
没有日志、我们就没有太多可以帮助进行调试、我们只能给出常见问题。 学习周期可能失败的原因有很多。 遵循应用手册(如 SLUA903和 SLUA848)是解决问题的最佳方法。
最常见的问题是:
此致、
Wyatt Keller
尊敬的 Wyatt:
我为 GPCCHEM 工具执行了学习周期、并收到了正确的 chemId 模型。
-它实际循环了%90的容量、但电量监测计可能无法检测到、因为我的电量监测计设置错误。
-I 放电 C/6。
已启用。
我对换算系数的设置感到怀疑、因为我在使用较小的电池之前没有任何学习周期的问题。 我的电池电流超过80Ah。 因此我设置比例因子3。
I SET 设计容量80/3Ah。 根据文档、我对电池3A 放电并校准1A。 出什么问题了吗?
这是我第一次充电时的旧日志文件。 但愿它能正常工作。
e2e.ti.com/.../Learning_5F00_first_5F00_chg.log
谢谢你。 此致。
我再次为电池充电20A。 以下是日志文件:
这也是这个充电过程之后的 gg 文件。