This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:学习周期失败-更新状态05

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047717/bq40z80-learning-cycle-fail---update-status-05

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我对学习周期有问题。

 重复学习周期3次后、我可以看到我的电池无法将更新状态设置为06。 它在蓄电池充电和放电超过5次后于05年残桩。 我正在遵循 slua848文档中的步骤。

电池组为70Ah、因此我设置比例因子3。 我怀疑 BQ40z80的换算系数错误。  

我将设计容量设置为70/3。

-我已使用调节3校准电流。 我用3A 对电池放电、但用1A 对其进行校准。  

我需要帮助。 如何解决此问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否在学习周期尝试之前和之后共享日志文件以及.gg 文件? 如果没有记录的数据和配置文件、则很难进行调试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉、我没有足够的时间重复学习周期过程进行记录。

    您能否查看 gg 文件?

    哪一部分是错误的?

    e2e.ti.com/.../gg_5F00_05.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有日志、我们就没有太多可以帮助进行调试、我们只能给出常见问题。 学习周期可能失败的原因有很多。 遵循应用手册(如 SLUA903和 SLUA848)是解决问题的最佳方法。

    最常见的问题是:

    1. CHEM ID 匹配错误、未完成 GPCCHEM 工具流程。
    2. 没有循环90%的 DOD 以获得有效的 Qmax 更新。
    3. Ra 学习的放电过大或过小(必须介于 C/5和 C/10之间)。
    4. 未启用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我为 GPCCHEM 工具执行了学习周期、并收到了正确的 chemId 模型。

    -它实际循环了%90的容量、但电量监测计可能无法检测到、因为我的电量监测计设置错误。

    -I 放电 C/6。

    已启用。

    我对换算系数的设置感到怀疑、因为我在使用较小的电池之前没有任何学习周期的问题。 我的电池电流超过80Ah。 因此我设置比例因子3。

    I SET 设计容量80/3Ah。 根据文档、我对电池3A 放电并校准1A。 出什么问题了吗?

    这是我第一次充电时的旧日志文件。 但愿它能正常工作。  

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_first_5F00_chg.log 

    谢谢你。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您共享的日志看起来不错、它从更新状态0x04变为0x05、看起来您循环使用的是90%的 DOD。 它看起来一切都像预期的那样。

    只要您的所有容量和电流相关参数也进行了缩放、刻度就可以了。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的关注。 您是否有任何解决此问题的想法? 我的电池仍处于05更新状态。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否共享学习周期中的新完整日志以及之前和之后的.gg?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次为电池充电20A。 以下是日志文件:

     e2e.ti.com/.../4188.chg.log

    这也是这个充电过程之后的 gg 文件。

     e2e.ti.com/.../gg_5F00_05_2D00_1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您有第二个放电日志吗? (Qmax 更新后的那个)

    监测计在充电期间无法获知 Ra、因为您已经获得了良好的 Qmax、因此 Ra 表需要在下次放电期间更新。 放电必须介于 C/5和 C/10之间才能符合要求。 在 Ra 表更新放电周期期间、R_DIS 也必须保持为0。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次重新启动所有学习周期假体。 这需要几天时间。  

    此致。