This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:建议

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821, LMZ30602, TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047610/tpsm82821-recommendation

器件型号:TPSM82821
主题中讨论的其他器件: LMZ30602TPSM82864A

大家好、

我的客户正在寻找 CT 检测器中的降压模块来替换 EN6310QI。

要求如下:

1.5V 输入和1.1V 输出。

2.最大输出电流为0.3A

频率为2.2MHz、效率为80%

4. QFN 或 SOP 封装。 (  TPSM82821的 SO µSiL (10)无法满足要求)

请提供您的意见和建议。

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    请检查此问题、并在明天返回给您。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    这些模块采用 QFN 封装、符合您提到的规格- LMZ30602 (2A 输出电流)和 TPSM82864A (4A 输出电流)。 LMZ30602具有较低的开关频率。  5V 输入电压至1.1V 的最大可能频率为 650kHz。 可通过外部同步将其扩展至900kHz。

    您能告诉我客户为什么 不能使用 uSiL 吗? 您还能提供 客户的信息吗?

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢你的帮助!

    客户是 GE、它已经是 MP 项目。  

    他们 以前没有使用过 uSiL 封装、也不熟悉该封装。 因此、他们担心如果使用不熟悉的封装、设计时间会更长。

    如有任何问题、请告知我。

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    感谢您提供信息。  我们可以提供支持、以防他们愿意 在 uSiL 封装中进行设计。

    您是否需要有关此帖子的进一步帮助?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我现在要关闭此主题。 如果您需要进一步的支持、请联系我们。

    此致、

    瓦伦