This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740样片或备选建议

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28742, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042763/ucc28740-ucc28740-samples-or-alternate-suggestion

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28704

大家好、团队、

美好的一天!!!

我的一个应用使用三相至五直流电压转换、我 在我的设计中使用了此参考

参考链接: https://www.ti.com/tool/PMP30164

随附的设计请验证并告知我们您的反馈。此外、我们还计划购买此 IC  UCC28740、但 市场上没有此 IC、请安排少量样片或此 IC 的替代产品。

制作我们的原型将会很有帮助。 现在、我的设计处于布局 阶段。

谢谢

Srini.


e2e.ti.com/.../3157_5F00_Power_5F00_In.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28742是一款非常相似的器件、没有 HV 启动引脚或内部启动功能。  这需要涓流充电电阻器。  以下链接将使您转至数据表。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28742.pdf

    请注意、与 UCC28704的100kHz 相比、UCC28742的最大频率只能设计为80kHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复,我已经修改了 UCC28742的设计  ,请验证设计并让我们知道您的反馈,最终是将 三相交流电转换为5V、2A 直流电

    谢谢  

    Srinivas


    e2e.ti.com/.../5127.3157_5F00_Power_5F00_In.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、建议在输出整流器上添加缓冲器、并在开关节点上使用 RCD 钳位而不是 TVS 钳位。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了初级侧调节错误传感的工作原理以及您需要执行此操作的原因。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    您也可以使用 Webench 工具来验证 反激式转换器的原理图。  您可以在以下链接中找到它。  我很确定您使用的是三相输入、并 使用大容量电容器的电容分压器。  但是、您仍应能够使用它来验证设计。  

    https://www.ti.com/product/UCC28740?keyMatch=UCC28740&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    Regareds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复!!!

    我已经添加了缓冲电路、请查看一下、并告诉我您对此的反馈。

    我在这里有一个小问题:

    该项目的应用是监控三相电压和电流。 因此、电路板的输入将是三相电压、是否有任何电路可以通过这种方法将三相转换为单相交流电、我可以将单相转换为5V 直流电。

    使用三相交流/直流转换器进行设计、占用了更多空间、我的成本也在增加、请建议我将三相交流转换为单相设计

    谢谢

    Srinivas


    e2e.ti.com/.../5327.3157_5F00_Power_5F00_In.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还应该在输出端放置一个缓冲器。

    对于三相输入、您需要一个三相整流器将其转换为直流电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的反馈、但如果您能与我分享三相到单相的任何参考设计、将会有所帮助

    此致

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TI 没有三相参考设计。  您可以尝试搜索参考设计库、以查看是否有人完成了。  您可以在以下链接中找到参考设计库。  https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复、

    由于尺寸问题、我已将我的设计从三相更改为单相、请务必验证所附的原理图(230VAC 至5VDC、2A)、并告知我们您的反馈

    我参考了我的设计 https://www.ti.com/tool/PMP4432#parameters 的以下链接

    此致

    Sagar
    e2e.ti.com/.../230VAC-to-5VDC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初级 FET 的源极上有一个电容器。  用于对 CS 引脚进行前滤波。  您可能需要将其移至 CS 引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈、我将更新电容器 wrt CS 引脚

    此致

    Srinivas